Die wichtigsten Erkenntnisse über Zuverlässigkeit entstehen oft genau in dem Moment, in dem etwas schiefgeht – also, wenn ein Bauteil oder System tatsächlich versagt. ABB macht sich diesen Moment zunutze, indem Produkte im Labor bewusst bis zur Grenze und darüber hinaus belastet werden.
Wenn ein Antrieb oder eine Komponente im Test schließlich ausfällt, beginnt eine strukturierte Ursachenanalyse: Ingenieurinnen und Ingenieure untersuchen das Fehlerbild mithilfe von Röntgensystemen, akustischer und optischer Mikroskopie, Querschliffen und Plasma-Grinding, um den genauen Schadensverlauf zu rekonstruieren. So lässt sich beispielsweise unterscheiden, ob ein Ausfall primär auf mechanische Belastungen, chemische Reaktionen, thermische Ausdehnung oder elektrische Überbeanspruchung zurückgeht.
Ein konkretes Erfolgsbeispiel: In bestimmten industriellen Umgebungen stellte ABB fest, dass schwefelhaltige Gase wie Schwefeldioxid wiederkehrend zu Defekten an Komponenten führten. Durch gezielte Anpassung von Schutzbeschichtungen in Kooperation mit dem Lieferanten konnten diese Bauteile so verbessert werden, dass ihre Lebensdauer in solchen Atmosphären deutlich über den Produkten von Wettbewerbern liegt.
Diese „Test – Fail – Understand“-Schleife sorgt dafür, dass jeder Ausfall zu neuem Wissen führt und die nächste Produktgeneration robuster wird, statt dass sich die gleichen Fehler wiederholen. Der Vorteil für Betreiber: Für ABB sind Ausfälle nicht nur unerwünschte Ereignisse, sondern Ausgangspunkte für gezielte Verbesserungen, von denen Kunden langfristig profitieren.