Ohne Kompromisse: Lastmanagement für mehr Komfort

Ein Parkplatz in vor einem Bürogebäude mit zahlreichen Ladesäulen für E-Autos.
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Noch immer hält sich die Vorstellung, dass Lastmanagement vor allem bedeutet, Verbraucher zu drosseln, Komfort einzuschränken und Prozesse auszubremsen. Moderne Systeme arbeiten jedoch völlig anders: Sie regeln vorausschauend, berücksichtigen technische und menschliche Bedürfnisse und machen Energieeffizienz zum Treiber von mehr Stabilität und Nutzerkomfort. Dynamisches Lastmanagement reduziert Lastspitzen, entlastet Anlagen und verbessert gleichzeitig spürbar den Alltag der Nutzer.

In der betrieblichen Realität gilt Lastmanagement häufig noch als notwendiges Übel: Wer Spitzenlasten kappen will, müsse zwangsläufig akzeptieren, dass Büros schlechter klimatisiert werden, die Produktion schwankt oder Ladevorgänge von Flottenfahrzeugen verzögert werden. Dieses Empfinden speist sich aus Erfahrungen mit älteren Systemen, die vor allem statisch abschalten, wenn ein Grenzwert überschritten wird, und dabei wenig Rücksicht auf Nutzerbedürfnisse nehmen. Entsprechend groß ist die Skepsis bei Betreibern, ob sich Komfort und Laststeuerung überhaupt sinnvoll vereinbaren lassen.

Der hartnäckige Mythos vom Komfortverlust

Typische Missverständnisse drehen sich um die Frage, wie tief ein System in den Betrieb eingreift. Oft wird angenommen, dass Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen (HVAC) in ihrer Funktionalität deutlich eingeschränkt oder Maschinen in sensiblen Prozessen abrupt abgeschaltet werden. In vielen Köpfen steht Lastmanagement deshalb für einfaches Ausschalten – mit der Folge, dass potenzielle Effizienzgewinne ignoriert werden, um vermeintliche Komfortverluste zu vermeiden.

In Gesprächen mit Betreibern tauchen immer wieder ähnliche Szenarien auf: Die Heizung werde plötzlich heruntergeregelt, die Klimaanlage einfach ausgeschaltet oder die Beleuchtung merklich gedimmt, sobald ein Spitzenwert beim Strombezug erreicht ist. Aus Nutzerperspektive erscheinen solche Eingriffe als unmittelbare Einschränkung, weil sie direkt wahrgenommen werden und oft nicht transparent gemacht wird, warum sie erfolgen. Moderne Systeme gehen jedoch anders vor.

Die Wahrheit: Lastmanagement erhöht den Komfort sogar

Lastmanagement beschreibt die gezielte Steuerung und Optimierung elektrischer Lasten, um Lastspitzen zu vermeiden und den Energieeinsatz zeitlich und mengenmäßig zu optimieren. Im industriellen Kontext bedeutet das, den Verbrauch in Echtzeit zu überwachen, Lastverläufe zu analysieren und Verbraucher so zu regeln, dass sowohl Netz- als auch Anlagengrenzen eingehalten werden. Ziel ist nicht einfaches Abschalten, sondern die intelligente Verteilung von Leistungen und die Verschiebung energieintensiver Vorgänge in geeignete Zeitfenster.

Erfahrungen aus Praxisprojekten zeigen, dass adaptive Steuerungen von Temperatur, Luftqualität und Beleuchtung den wahrgenommenen Komfort eher erhöhen als senken. Systeme, die Nutzerfeedback berücksichtigen und Komfortparameter als feste Randbedingungen definieren, führen zu stabileren Bedingungen und reduzieren extreme Schwankungen. Gleichzeitig kann auch der Energieverbrauch sinken, weil nur so viel Leistung eingesetzt wird, wie für ein behagliches Umfeld tatsächlich erforderlich ist.

Die Herausforderung liegt weniger in der Technologie als in der Kommunikation: Es gilt, zu erkennen, dass moderne Lastmanagementsysteme nicht gegen die Nutzer arbeiten, sondern deren Bedürfnisse explizit im Regelkonzept berücksichtigen. Dazu gehört, Lastmanagement als Instrument zur Stabilisierung des Komforts und zur Entlastung von Infrastruktur und Budget zu vermitteln. Wenn dieser Perspektivwechsel gelingt, wird der Mythos vom Komfortverlust durch Lastmanagement nachhaltig widerlegt.

Intelligente Systeme, die im Hintergrund arbeiten

Flexibilität in der Energienutzung
Moderne Lastmanagementsysteme analysieren Verbrauchsmuster und prognostizieren Lastspitzen, um energieintensive Vorgänge gezielt zu verschieben, ohne spürbare Einschränkungen zu erzeugen. Statt Verbraucher abrupt abzuschalten, werden Prozesse in ihrer zeitlichen Abfolge optimiert, indem Aufheiz- oder Kühlphasen zum Beispiel in tarifgünstige Zeiten verlegt werden oder Pufferkapazitäten von Speichern aktiv genutzt werden. Die Nutzer erhalten die gewohnte Funktionalität, während im Hintergrund Lastspitzen geglättet und Netzentgelte reduziert werden.

Optimierte HVAC-Systeme
Für komfortorientiertes Lastmanagement bieten HVAC-Systeme hohes Potenzial. Durch vorausschauendes Vorheizen oder Vorkühlen in Phasen niedriger Energiepreise oder hoher Eigenerzeugung aus Photovoltaik können Temperaturen über längere Zeit stabil gehalten werden, ohne dass die Anlagen in Spitzenzeiten voll ausgelastet sein müssen. Die Regelung erfolgt temperatur- und belegungsgeführt, sodass Nutzer konstante Bedingungen erleben, auch wenn die Leistungsaufnahme im Hintergrund bewusst variiert wird.

Integration von Nutzerfeedback
Ein weiterer Baustein ist die Einbindung von Nutzerfeedback in die Regelstrategie. Gebäudeleittechnik kann Rückmeldungen zu Temperatur, Luftqualität oder Beleuchtung erfassen und mit den Vorgaben des Lastmanagements abgleichen, um innerhalb definierter Komfortzonen den energieeffizientesten Betrieb zu wählen. So entstehen lernende Systeme, die sich an reale Nutzungsprofile anpassen und gleichzeitig technische Grenzwerte des Netzes oder der Anlage respektieren.

Diskrete Komforteinschränkungen

Die Eingriffe moderner Lastmanagementsysteme sind in der Regel fein dosiert und zeitlich begrenzt, sodass sie von den meisten Nutzern nicht bewusst wahrgenommen werden. Statt harter Abschaltungen dominieren stetige Regelungen mit geringfügigen Leistungsreduzierungen bei gleichzeitiger Nuzung der Systemträgheit und des Speichers. Hinzu kommen benutzerfreundliche Oberflächen, über die individuelle Präferenzen eingestellt werden können. Die eigentliche Optimierung bleibt im Hintergrund und verändert vor allem die Lastkurve, nicht den erlebten Komfort.

Eine effiziente Lösung für Lastmanagement und Nutzerkomfort

Die Komplettlösung ASKI von ABB kombiniert spezielle Hardware-Controller mit einer Lastmanagement-Software, die Verbrauch, Lasten und Erzeuger ganzheitlich überwacht und steuert. Das System für intelligentes Energie- und Lastmanagement ist modular und skalierbar ausgelegt und wird in zahlreichen Branchen und Gebäudesegmenten eingesetzt: von Bürogebäuden über Einkaufszentren und Hotels bis hin zu Fertigungsbetrieben und Energieversorgern. Grundlage ist eine einheitliche Datenbasis, auf die Anwender – mit und ohne technischen Hintergrund – zugreifen können, um Lastprofile zu analysieren und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

ASKI adressiert unterschiedliche Einsatzszenarien: In der Hotellerie unterstützt das System einen ressourcenschonenden Energieeinsatz, der gleichzeitig das Gästeerlebnis stabil hält. In der Fertigungsindustrie werden Zählerinfrastrukturen eingebunden, zusätzliche Messpunkte gesetzt und schaltbare Komponenten vernetzt, um aktive Laststeuerung mit transparenten Verbrauchsdaten zu verbinden. Energieversorger und Netzbetreiber nutzen ASKI, um Erzeugungsanlagen zu überwachen, netzdienliche Regelungen umzusetzen und Lastspitzen im Versorgungsnetz zu reduzieren.

Im Hardware-Bereich der Lösung stehen verschiedene Controller zur Verfügung, die unterschiedliche Leistungsbereiche und Funktionsumfänge abdecken.

Der ALS-PROFI-Controller bietet umfassende Lastspitzenoptimierung und Energiemanagement, inklusive Integration von Ladeinfrastruktur, Photovoltaik und Batteriespeichern, und richtet sich an größere Anlagen mit komplexen Laststrukturen. Der ALS-MINI-SX adressiert Anwendungen bis etwa 100 kW Anschlussleistung und nutzt vorausschauende Trendberechnungen über 15 Minuten, um Viertelstundenlastspitzen durch Schalten, Takten und Regeln zu minimieren. Ergänzend erfasst der AZS-ECS Energy Controller umfangreiche Mess- und Zählerdaten, etwa für Strom, Gas, Wärme oder Druckluft, und stellt sie für die Auswertung und Optimierung bereit.

Auf der Softwareseite bietet ABB ASKI unter anderem die On-Premise-Lösung AVS-Visual und das Online-Portal MY-ASKI. Beide verschaffen Anwendern einen Echtzeitüberblick über Energieverbräuche, Lastprofile und Kosten und ermöglichen detaillierte Analysen, Berichte und frei konfigurierbare Dashboards. Funktionen wie automatische Grenzwertüberwachung, Alarme und flexible Verbrauchersteuerung unterstützen den laufenden Betrieb, während die zertifizierte Auslegung nach DIN EN ISO 50001 eine Grundlage für Audits und Energiemanagementsysteme schafft.

Technisch setzt ABB ASKI auf vorausschauendes Lastmanagement mit Trendberechnung und dynamischer Lastverteilung, um Spitzen um bis zu rund 40 Prozent zu reduzieren, ohne Komfort, Qualität oder Sicherheit zu gefährden. Die potenzielle Reduktion ist abhängig von Gebäudemerkmalen, Nutzungsmuster und Außenbedingungen. In der Elektromobilität können durch anpassbare Ladeszenarien und die koordinierte Steuerung von Ladepunkten sogar die Ladekosten deutlich sinken, während die Verfügbarkeit der Fahrzeuge erhalten bleibt. PV-Anlagen und Batteriespeicher werden so eingebunden, dass überschüssige Energie gezielt genutzt und der Eigenverbrauch optimiert wird – mit dem Ergebnis geringerer Energiekosten und stabilerer Versorgung kritischer Verbraucher.

Ganzheitliches Lastmanagement optimiert Verbrauch, Kosten und Komfort

Lastmanagement ist heute weit mehr als ein Instrument zur Reduzierung von Stromspitzen: Es wird zum Bindeglied zwischen technischer Effizienz und menschlichem Komfort. Systeme wie ABB ASKI zeigen, dass sich dynamische Laststeuerung, adaptive Regelung und integriertes Energiemanagement so kombinieren lassen, dass Betreiber, technische Gewerke und Nutzer gleichermaßen profitieren. Mit zunehmender Digitalisierung und der weiteren Vernetzung von Erzeugern, Speichern und Verbrauchern wird Lastmanagement künftig noch stärker zu einem zentralen Baustein einer stabilen, komfortorientierten und wirtschaftlichen Energieversorgung.