Kurze Lieferzeit

Gefällt mir
Bookmark

Individuelle Konfiguration

Mit dem Resibloc One reagiert ABB auf den Wunsch vieler Kunden nach kurzen Lieferzeiten: Nur sechs bis acht Wochen ab der Bestellung dauert es, bis der Transformator fertiggestellt ist. Und das in gewohnter Qualität sowie mit den bewährten Leistungsmerkmalen, die Resibloc-Transformatoren auszeichnen: Sicherheit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit. Im Unterschied zum herkömmlichen Resibloc ist die Fertigung des Resibloc One stärker standardisiert, was sich nicht nur in der kürzeren Lieferzeit, sondern auch in einem günstigen Preis niederschlägt. Verschiedene Zubehörteile können gegen Aufpreis hinzugewählt werden, beispielsweise Kugelanschlussbolzen, Schwingmetalle oder Querstromlüfter. Routine-Prüfungen gemäß VDE 0532/ IEC 60076 sind im Preis enthalten.

 

Vorteile

  • Fertigstellung innerhalb von sechs bis acht Wochen
  • Lieferung frei Baustelle
  • Zahlreiche Zubehörteile individuell wählbar
  • 24 Monate Gewährleistung
  • Kostenoptimierung durch intelligente Standardisierung