Minuten statt Stunden

Like
Bookmark

Schnell und intuitiv

Simplified Robot Programming (SRP) ist ein revolutionäres Programmierwerkzeug für roboterbasierte Lackierprozesse, das die Programmierzeiten auf wenige Minuten verkürzt. Mit einer Software zur Bewegungserfassung scannt der Anwender zunächst ein zu lackierendes Element; dazu fährt er in einer fließenden Bewegung mit dem ABB SRP Teach Handle an diesem entlang. Dieser Ablauf wird aufgezeichnet und an die Software übertragen, welche die Bewegungen in eine Roboterbahn umrechnet. Nachdem der Anwender das so entstandene Roboterprogramm gespeichert hat, kann er es mit ABB RobView am Computer überprüfen und bearbeiten. Mit SRP lassen sich Programme für das Lackieren von feststehenden oder auf einem Förderband vorbeifahrenden Teilen erstellen.

 

Vorteile

  • Leistungsstarke Software erfasst menschliche Handbewegung
  • Kurze Programmierzeiten
  • Das SRP Teach Handle ist einer Lackierpistole nachempfunden.
  • Das erstellte Roboterprogramm kann am Computer bearbeitet werden.