ABB und Ferrari Hypersail setzen neue Maßstäbe im Bereich der Gleichstromtechnologie

Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB gibt Technologiepartnerschaft mit Ferrari Hypersail bekannt. Die Zusammenarbeit verbindet die langjährige Erfahrung von ABB in der Elektrifizierung mit einer der weltweit ambitioniertesten sportlichen Herausforderungen auf offener See. Als Elektrifizierungspartner unterstützt ABB Ferrari Hypersail mit umfassender Expertise in den Bereichen maritime Energieversorgung, Gleichstromtechnologie und moderne elektrische Systeme.

Ferrari Hypersail ist eine innovative, seetaugliche 100-Fuß-Tragflügel-Einrumpfyacht, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Das Boot wurde entwickelt, um neue Maßstäbe für nachhaltige Höchstleistung auf See zu setzen. Es vereint Geschwindigkeit, Resilienz und Sicherheit mit Energieerzeugung und intelligentem Energiemanagement an Bord unter technisch äußerst anspruchsvollen Bedingungen.

ABB verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Gleichstromtechnologie und über ein Portfolio mit über 700 Patenten in diesem Bereich. ABB unterstützt Ferrari Hypersail mit Expertise in den Bereichen Energiemanagement, elektrische Schiffssysteme und Energiespeicherung.

Die Partnerschaft mit Ferrari Hypersail bietet ABB die Möglichkeit zu zeigen, wie moderne Elektrifizierungslösungen, Gleichstromarchitekturen und intelligente Energiemanagementsysteme die Effizienz und Widerstandsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen auf hoher See erhöhen können. Das Zusammenspiel von erneuerbarer Energieerzeugung, Speicherung und Stromverteilung in Echtzeit ist entscheidend für die Entwicklung industrieller Microgrids der nächsten Generation.

„Ferrari Hypersail bietet uns eine Plattform, gemeinsam mit unseren Partnern die Grenzen der Gleichstromtechnologie zu erweitern. Ferrari Hypersail ist für Einsatzbedingungen konzipiert, die mit den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen unserer Systeme vergleichbar sind. Der Beitrag von ABB zeigt, wie Elektrifizierungs- und Automatisierungstechnologien die Industrie dabei unterstützen, ihre Ziele zu übertreffen und Leistungsgrenzen zu verschieben. Unsere Erfahrungen aus einem Projekt mit derart hohen Anforderungen bieten uns die Möglichkeit, resiliente und effiziente Stromversorgungssysteme für unsere Kunden in zahlreichen Anwendungsbereichen weiterzuentwickeln – von der Schifffahrt und erneuerbaren Energien bis hin zu Rechenzentren und industriellen Microgrids.“

Giampiero Frisio, Leiter Geschäftsbereich Elektrifizierung ABB

Für Enrico Voltolini, Projektleiter von Ferrari Hypersail, schafft die Partnerschaft die technischen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts.

„Hypersail deckt seinen gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen.Das Boot muss auch unter extremen Bedingungen auf den Weltmeeren wochenlang energieautark arbeiten können. Das umfassende Know-how, das ABB im Bereich Elektrifizierung in das Projekt einbringt, ist für uns ein entscheidender Vorteil im Betrieb.“

Enrico Voltolini, Projektleiter Ferrari Hypersail

Die Gleichstromarchitektur von Ferrari Hypersail ist als leistungsstarkes, autarkes Microgrid ausgelegt. Die Systeme arbeiten mit 48 und 800 Volt Gleichspannung. Das Microgrid erzeugt, speichert und steuert die elektrische Energie für zentrale Systeme wie Navigation, Steuerung der Tragflügel, Sicherheit und Antrieb – auch bei extremer Kälte, Salzwasser, hohem Druck und starken Bewegungen.

Das ABB-Team unterstützt Ferrari Hypersail bei der Integration der Gleichstromsysteme und der Auslegung der Systeme für einen zuverlässigen Betrieb auf hoher See. Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse liefern wichtige Impulse für die Entwicklung fortschrittlicher Stromversorgungssysteme in den Bereichen Schifffahrt, Rechenzentren und Infrastruktur für erneuerbare Energien.

Weitere Informationen zur Partnerschaft