Netflix, Alexa, ChatGPT: Wie Rechenzentren den Datenhunger energieeffizient stillen
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Wie reagieren Eltern, wenn ihr Kind trotz strahlendem Sonnenschein das Licht im Zimmer brennen lässt? Sie werden es ermahnen und auf die Energieverschwendung hinweisen. Doch dass eine Familie mit durchschnittlich 20 Google-Anfragen pro Tag etwa so viel Energie verbraucht wie eine Energiesparlampe in einer Stunde, machen sich die wenigsten bewusst. Und auch der Energiehunger von Streaming-Diensten ist nicht hinreichend bekannt: Laut einer US-Studie verbraten 2 Stunden Videostreaming so viel Strom wie ein Kühlschrank in derselben Zeit. Fakt ist: Die Digitalisierung unseres Alltags lässt sich nicht mehr stoppen. Ergo muss die Bereitstellung digitaler Dienste noch energieeffizienter werden. Exakt hier setzt ABB als einer der führenden Innovatoren mit smarten Lösungen für energieeffiziente Rechenzentren an.