ABB macht Nachhaltigkeit messbar – Transparenz entlang des Produktlebenszyklus

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Mit nachhaltigen Produkten und Lösungen wie dem ABB SACE Emax 3 liefert ABB einen Schlüssel für wirtschaftliche Effizienz und Ressourcenschonung. Das Programm ABB EcoSolutions macht Nachhaltigkeit entlang des Lebenszyklus eines Produktes messbar, und damit ist bereits heute der Grundstein für künftige regulatorische Anforderungen gelegt – wie etwa für den digitalen Produktpass.

Weil Nachhaltigkeit kein Trend, sondern ein Prinzip ist, brauchen Unternehmen Technologien, die Energie effizienter nutzbar machen, Ressourcen schonen und Transparenz entlang des Lebenszyklus schaffen – ohne Abstriche bei Leistung, Sicherheit oder Wirtschaftlichkeit. Nachhaltigkeit ist dabei der Maßstab, an dem sich Innovation und Fortschritt messen lassen müssen. Während regulatorische Vorgaben steigen, bieten Energie- und Ressourceneffizienz gleichzeitig unmittelbare wirtschaftliche Vorteile. Doch wie wird Nachhaltigkeit mess- und greifbar? ABB liefert hier Antworten, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen handfest in die Praxis umzusetzen.

Ein Beispiel für ABBs Anspruch an eine nachhaltige Produktentwicklung ist der neue offene Leistungsschalter ABB SACE Emax 3, welcher auf der SPS 2025 in Nürnberg präsentiert wurde. Dieser zeigt eindrücklich, wie sich Nachhaltigkeit messbar machen lässt – indem Energieeffizienz, Datentransparenz und Sicherheit in einem Produkt miteinander verknüpft sind. Der SACE Emax 3 erfasst Energieflüsse und Daten mit einer Messgenauigkeit von 0,5%, was den Energieverbrauch optimiert und eine zustandsbasierte Wartung ermöglicht, um Stillstände zu reduzieren. Mit integrierter Cybersicherheit nach IEC 62443-4-2 schützt er zudem Daten und Anlagen zuverlässig. Der Aspekt der Nachhaltigkeit wurde bei der Entwicklung des SACE Emax 3 auch auf Produktebene bereits mitgedacht: Weil der SACE Emax 3 sich durch seine Abwärtskompatibilität nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren und mit steigenden Anforderungen weiterentwickeln lässt, bietet der offene Leistungsschalter eine skalierbare Lösung, die Unternehmen bereits heute für die Herausforderungen der Zukunft wappnet und einen Beitrag zur Ressourcenschonung leistet.

ABB EcoSolution schafft Transparenz im Lebenszyklus

Der neue ABB SACE Emax 3 steht stellvertretend für ABBs Produktentwicklung: energieeffizient, langlebig, digital vernetzt und mit klaren Vorteilen für einen effizienten Betrieb. Der offene Leistungsschalter bringt für Unternehmen eben die Vorteile, die ABB auch mit seinem ABB EcoSolutions-Programm verfolgt. Im Rahmen des Programms wird der Lebenszyklus eines Produktes in den Blick genommen – von der Produktion bis zum Recycling. Entscheidend ist, dass Produkte auf Langlebigkeit ausgelegt sind, ressourcenschonend und mit nachhaltigen Rohstoffen hergestellt wurden, während sie gleichzeitig effizient in der Nutzung sind und das Recycling am Ende des Lebenszyklus ermöglicht wird. Zudem müssen Environmental Product Declarations (EPDs) vorliegen: eine von unabhängiger Stelle geprüfte und transparente Produktdeklaration, die detailliert zeigt, welche Auswirkungen (etwa CO₂-Emissionen, Energieverbrauch oder Materialeinsatz) die Herstellung, Nutzung und Entsorgung eines Produkts auf die Umwelt hat. Nur wenn ein Produkt die genannten Kriterien erfüllt, wird es Teil des ABB EcoSolutions-Programms. Damit schafft ABB Transparenz über den Produktlebenszyklus hinweg.

Der neue offene Leistungsschalter ABB SACE Emax 3 zeigt, wie sich Nachhaltigkeit messbar machen lässt – indem Energieeffizienz, Datentransparenz und Sicherheit in einem Produkt miteinander verknüpft sind.

ABB EcoSolutions-Komponenten zeigen, dass ökologische und ökonomische Ziele Hand in Hand gehen. So reduzieren beispielsweise effizientere Netzteile, intelligente Schaltanlagen oder digital vernetzte Energiemanagementlösungen Emissionen, Ressourcenverbrauch und Betriebskosten im selben Zug. Zu den Produktkategorien im Rahmen des ABB EcoSolutions-Programms gehören unter anderem offene Leistungsschalter, Kompaktleistungsschalter, OTDC-Lasttrennschalter, AF-Schütze sowie USV-Systeme. ABB EcoSolutions erleichtert es Unternehmen, nachhaltige Lösungen zu identifizieren und in ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu integrieren.

Die nächste Stufe der Transparenz

Gleichzeitig bietet ABB EcoSolutions Unternehmen bereits heute die Transparenz, die sie schon morgen für neue regulatorische Anforderungen benötigen. Unser Ziel ist es, den gesamten ökologischen Fußabdruck eines Endprodukts digital abzubilden – von den eingesetzten Materialien über den Energieverbrauch bis hin zu Recyclingoptionen. ABB EcoSolutions setzt vollständige, von neutralen Stellen geprüfte Environmental Product Declarations voraus. Unternehmen erhalten für ABB-EcoSolutions-Komponenten bereits heute alle relevanten Lebenszyklusdaten, die sie in Zukunft benötigen. So unterstützt ABB Unternehmen, sich auf kommende Regularien vorzubereiten und schafft mit ABB EcoSolutions eine gute Grundlage, um neue Vorgaben zügig erfüllen zu können.

„Der europäische digitale Produktpass wird eine digitalisierte und standardisierte Lösung abbilden, um die EU-Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaneutralität effektiv umzusetzen. Er schafft Transparenz entlang der Wertschöpfungskette und hilft, Kreisläufe zu schließen. Mit ABB EcoSolutions schaffen wir bereits heute wichtige Grundlagen dafür.“

Kai Garrels, Head of Standardization and Industry Relations bei ABB.

Ganzheitliche Lösungen für eine nachhaltige Industrie

Nachhaltigkeit wird zu einem immer größeren Hebel für Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Um diese Theorie in die Praxis umsetzen zu können, liefert ABB die passenden Lösungen: Energieeffizienz, Digitalisierung und Transparenz vereinen sich in einem ganzheitlichen Ansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Prozesse zu optimieren, Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Klimaziele von morgen zu erreichen. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Kompromiss“, betont Kai Garrels. „Unsere Lösungen, die Teil des ABB EcoSolutions-Programms sind und somit auch transparente EPDs besitzen, unterstützen Unternehmen dabei, ihre Anlagen gleichermaßen effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.“ Es gilt heute und morgen, die Nachhaltigkeit in der Industrie messbar zu machen und ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.