ABB-Technologie macht Ski Weltcup-Rennen schneesicher & energieeffizient

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Die Rennen auf der Piste Erta in St. Vigil in Enneberg (Südtirol) sind regelmäßig eines der Highlights des Audi FIS Skiweltcups. 2023 findet dort das Riesenslalom-Rennen der Damen am 24. Januar statt. Dafür wurde extra eine neue schwarze Piste parallel zur Erta gebaut: die Sorega. Aufgrund der neuen Strecke musste auch die Beschneiungsanlage erweitert und modernisiert werden. Der Pistenbetreiber (Funivie San Vigilio di Marebbe SpA) nutzte die Gelegenheit, Energiemanagement und -effizienz für das komplette Skigebiet auf den neuesten Stand zu bringen.

Die Ingenieure vor Ort arbeiteten eng mit TechnoAlpin, Produzent von Schneekanonen, und ABB zusammen, um ein fortschrittliches Beschneiungssystem zu entwickeln. Dieses garantiert die gesamte Saison über Schneesicherheit und gleichzeitig modernstes Energiemanagement durch den Einsatz intelligenter, fernsteuerbaren Lösungen.

"Wir haben entschieden, die Beschneiungsanlage zu überholen und mit energieeffizienten Schneekanonen auszustatten. Wir wollten unsere Ausstattung insgesamt in Sachen energiesparendem, technischem Equipment auf den neuesten Stand bringen mit dem Ziel, den Energieverbrauch der gesamten Anlage deutlich zu senken."

Danny Kastlunger, technischer Direktor der Betreibergesellschaft.

Das Ski-Resort setzt für die umfassende Lösung auf ABB System Pro E Power Schaltanlagen mit Leistungsschaltern vom Typ Emax 2 und Tmax XT sowie die Cloud-Plattform ABB Ability™ Energy Manager. Diese Lösung ermöglicht durch Vernetzung die Fernüberwachung von Schlüssel-Parametern wie Energiebedarf und -verbrauch in Echtzeit.

"Der ABB Ability™ Energy Manager erhält Daten von den vernetzten ABB Komponenten, um Schlüssel-Parameter zu kontrollieren. In diesem Fall sind auch die Schneekanonen selbst integriert. So kann das Team vor Ort direkt die Beschneiungsanlage managen. Das ermöglicht den Durchgriff auf Energieverbrauch und Kosten und macht uns in Summe nachhaltiger.“

Paolo Ferrari, Sales Application Ingenieur, betreute das Project für ABB von Anfang an.

Danny Kastlunger ergänzt: “Mit dem neuen System können wir das Skigebiet für alle unsere Gäste schneesicher betreiben, da wir die Anlagenverfügbarkeit immer im Blick haben. Das ABB-System unterstützt uns dabei zusätzlich unsere Leistung am Kunden zu verbessern.“

 

Intelligente Energie-Lösung: Das Ski-Resort setzt für die umfassende Lösung auf ABB System Pro E Power Schaltanlagen mit Leistungsschaltern vom Typ Emax 2 und Tmax XT sowie der Cloud-Plattform ABB Ability™ Energy Manager.

ABB AbilityTM Energy Manager ist eine hochmoderne Cloud-Lösung, die das Energie- und Anlagenmanagement in einem einzigen intuitiven Dashboard integriert. Die Lösung bietet einen vollständigen Überblick über das Verhalten von Anlagen und elektrischen Systemen aus der Ferne und liefert Einblicke, die es ermöglichen, Kosten und Risiken zu minimieren und die Leistung und Sicherheit des gesamten Betriebs zu maximieren.

Unsere Experten

Expertenteam Elektrifizierung

ABB ist im Bereich Elektrifizierung umfassend aufgestellt. Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand.