Automatische Papierprüfung: Weniger Energie, bessere Qualität

Header
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Die digitale Transformation steckt bei vielen Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Yougov hat ergeben, dass nur weniger als ein Viertel der befragten Unternehmen die Digitalisierung ihrer Produktion bereits auf den Weg gebracht haben. Mit der automatischen Prüfstraße L&W Autoline von ABB ist die Papierfabrik für Wellpappen Adolf Jass GmbH Schwarza nun einen wichtigen Schritt in Richtung digitalisierte Produktion gegangen.

Die Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH (Jass) hat eine Jahreskapazität von einer Million Tonnen Wellpappenrohpapier. Die notwendige Papierprüfung erfolgte bislang manuell, was einen erheblichen Zeitaufwand darstellte. Die Integration der neuesten automatischen Prüfstraße L&W Autoline von ABB in den Produktionsprozess hat die manuellen Labormessungen nun auf ein Minimum reduziert.

Die Integration der automatischen Papierprüfung von L&W Autoline bedeutet, dass wir die zeitaufwändige manuelle Papierprüfung hinter uns gelassen haben, so dass sich unser Personal auf die Qualitätsanpassung und -optimierung unserer Endprodukte konzentrieren kann. Wir sind mit der Leistung des Systems sehr zufrieden und sehen bereits jetzt die Vorteile, die sich daraus ergeben, dass wir in kürzerer Zeit mehr hochwertige Daten erhalten.“

Dr. Uwe Weiss, Leiter Technik und Produktion, Jass

L&W Autoline

Die Integration von L&W Autoline ist Teil eines umfassenden Digitalisierungsprojekts im Werk

Die automatische Papierprüflösung L&W Autoline ebnet den Weg für ein digital zentralisiertes Labor. Sie ist Teil eines umfassenden Digitalisierungsprojekts in der Papierfabrik und entspricht den aktuellen Industriestandards (ISO/TAPPI). Die automatisierten Tests liefern schnell verlässliche und belastbare Qualitätsparameter. Innerhalb von Minuten kann die Produktion auf Basis der Qualitätsberichte auf Prozessstörungen reagieren. So lassen sich einerseits die Effizienz durch weniger Ausschuss steigern und andererseits Einsparungen bei Energie und Rohstoffen erzielen. Diese optimierte Möglichkeit zur Qualitätsoptimierung bringt die Qualitätskontrolle näher an die Produktionsstätte heran.

Das dezentrale Leitsystem Ability™ System 800xA und die OPC-Kommunikation werden dabei in das Qualitätsmanagementsystem des Werks integriert, sodass alle Daten der L&W Autoline erfasst sind. Dadurch können die automatisierten Labordaten in die Gesamtansicht der Produktqualität des Werks aufgenommen werden.

Die Verringerung der Messunsicherheit oder der Testvariabilität ist der Kern dessen, was die Automatisierung von Papierprüfsystemen den Papierfabriken bieten kann. Sie ermöglicht es den Papierherstellern, fundiertere Entscheidungen zu treffen und schnellere Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Der Einsatz der neuen L&W Autoline mit den neuesten Softwarestandards ermöglicht eine engere Produktionskontrolle, wodurch die Menge von Ausschuss reduziert wird und Jass sowohl Energie als auch Rohstoffe spart."

Felix Schäufler, Vertriebsspezialist bei ABB

Die ABB Papier- und Zellstoff Tour kommt auf die ZELLCHEMING Expo 2022 vom 29. Juni bis 01. Juli. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Werk mit der innovativen L&W Autoline auf die nächste Stufe der Rentabilität und Digitalisierung bringen.

Mehr erfahren Sie unter: https://new.abb.com/de/messen-events/zellcheming-expo

oder https://new.abb.com/pulp-paper/de/abb-papier-und-zellstoff-tour-europ

Unsere Experten

prozessautomation hero

Expertenteam Prozessautomation

Der Geschäftsbereich Prozessautomation von ABB ist führend in der Automatisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung sowohl für die Prozessindustrie als auch für hybride Industrien.