Home Office: Diese Smart Home Lösungen machen die Heim­arbeit komfortabel & effizient

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Vor Corona war gelegentliches Arbeiten von zuhause bei den meisten Unternehmen die absolute Ausnahme. So galt Home Office als Produktivitätskiller und Sicherheitsrisiko. Doch Corona hat auf die harte Tour zu einem Umdenken geführt. Fakt ist: Das Konzept des Home Office bzw. des mobilen Arbeitens hat sich von einer gelegentlichen Annehmlichkeit zu einer festen Säule in der Welt der Arbeit entwickelt. Laut Statistischem Bundesamt arbeitet knapp ein Viertel (24,9 Prozent) gelegentlich im Home Office. Wie kann ich mein Arbeitsplatz im Home Office gestalten, um bestmöglich arbeiten zu könne Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen. 

Was ist bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes im Home-Office zu beachten?

Verschiedene Elemente tragen zu einem effektiven Arbeitstag im Home-Office bei. Wohlgefühl wird durch ausreichend Tageslicht, regelmäßige Zufuhr frischer Luft und eine angenehme Raumtemperatur gefördert. Ein ausreichend großer Schreibtisch und ein ruhiger, ungestörter Arbeitsbereich sind essentiell für einen optimalen Arbeitsplatz. Zusätzlich erleichtern ausreichende Aufbewahrungsmöglichkeiten für Unterlagen das Aufrechterhalten einer grundlegenden Ordnung. Darüber hinaus können Grünpflanzen die Produktivität im Home-Office merklich steigern. 

Im Home-Office sorgt eine gute Heizungssteuerung für eine optimale Raumtemperatur.

Was ist bei der Lichtführung zu beachten?

Für maximale Produktivität und Wohlbefinden im Home-Office spielt die Positionierung des Schreibtisches eine entscheidende Rolle. Experten raten dazu, den Schreibtisch rechtwinklig zum Fenster zu stellen, um das natürliche Tageslicht optimal zu nutzen. Bekannt als das beste Licht für Arbeitsräume, unterstützt Tageslicht nicht nur die Konzentration, sondern fördert auch das allgemeine Wohlbefinden.  

Was ist bei Arbeitsleuchten zu beachten?

Wenn die Platzierung am Fenster nicht möglich ist, bieten spezielle Arbeitsleuchten eine hervorragende Alternative. Diese sollten idealerweise eine Lichtstärke von rund 800 Lumen und eine Farbtemperatur zwischen 3.300 und 5.300 Kelvin aufweisen, um die Konzentration zu unterstützen. Eine smarte Lichtsteuerung, wie sie beispielsweise mit Systemen wie Busch-flexTronics® wireless möglich ist, erlaubt eine individuelle Anpassung der Beleuchtung und schafft ein angenehmes Arbeitsumfeld. Diese Systeme bieten die Flexibilität, verschiedene Funktionen wie Beleuchtung oder Jalousien bequem per App oder Bedienelemente zu steuern, was die Gestaltung eines ergonomischen und effizienten Home-Office-Arbeitsplatzes erheblich vereinfacht. 

Smarte Technik passt sich an

Mit der Einrichtung eines Home-Offices-Platzes zieht oft neue, smarte Technik ein. Produktlösungen rund um die Heizungs- und Klimasteuerung ermöglichen verschiedene Bereiche im kompletten Zuhause zu steuern, die das Raumklima beeinflussen und damit das Wohlbefinden steigern. So ermöglicht ein Raumtemperaturregler bedarfsgerechtes Heizen und eine Wunschtemperatur, die ganz einfach einzustellen ist. Ein Grad weniger spart etwa sechs Prozent Heizenergie. 

Ein großes Potenzial, wenn man etwa auf den unterschiedlichen Wärmebedarf zu verschiedenen Tageszeiten reagiert. Es kann im Handumdrehen die Raumtemperatur geregelt sowie Energie und Heizkosten gespart werden. Auch Präsenzmelder unterstützen den optimalen Einsatz der Wärmesteuerung.

In kleinen Räumen ist die Luft schnell verbraucht. Regelmäßiges Stoßlüften hilft, damit man nach intensiven Arbeitsstunden wach und konzentriert bleibt. Smart-Home-Geräte, die für ein gutes Raumklima sorgen, schaffen das optimale Gleichgewicht von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Anteil in der Luft. Smarte Sensoren machen frühzeitig auf eine schlechte Luftqualität aufmerksam. Der Busch-Raumluftsensor® CO2 misst die Qualität und Feuchtigkeit der Luft und regelt die Frischluftzufuhr.

Das übersichtliche Display zeigt den Ist-Zustand der Luft, den CO2-Gehalt, dazu Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die Temperatur an. Er schaltet automatisch die Lüftung ein oder öffnet das Fenster, sobald einer der Werte überschritten ist.

Die Raumluftgüte wird permanent mit dem Busch-Raumluftsensor® CO2 überwacht.

Bei der optimalen Platzierung des Arbeitsplatzes sollten Steckdosen in Schreibtisch-Nähe sein. Um gleich mehrere Geräte mit Strom zu versorgen, gibt es Steckdosen, die auch noch zwei USB-Anschlüsse für Typ A und Typ C haben.

Das ist praktisch, spart Platz und ist eine gute Möglichkeit, das Smartphone zu laden und gleichzeitig die Steckdose zu benutzen. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen verschiedene Einsätze für Multimedia- und Datenanschlüsse wie Telefon, LAN, HDMI oder VGA.

Damit ist alles zentral an einem Platz und Stolperfallen durch Kabel werden vermieden. 

Die SCHUKO USB-Steckdose ist doppelt praktisch, denn sie bietet eine normale Steckdose plus zwei USB-Anschlüsse zum Aufladen von Smartphone, Tablet oder MP3-Player auch während des Strombetriebs.

Volle Flexibilität im Smart Home

Der Home-Office-Platz sollte sich in die Lebensumgebung einpassen. Umfangreiche Möglichkeiten für ein optimales Arbeitsumfeld können mit einem Smart Home vollumfänglich ausgelebt werden. Eine voll automatische Regulierung der Heizung und des Klimas nach Wünschen des Nutzers ist mit Busch-free@home® möglich.

Dass beim Lüften nicht wertvolle Wärme verloren geht, hilft die smarte Technik diesen Energieverlust zu minimieren. Und damit nicht bei jedem Lüften das Thermostat erst aus- und dann wieder angeschaltet werden muss, gibt es die elektrischen Stellantriebe für Heizungsventile und Fensterkontakte von Busch-Jaeger. Ist das Fenster offen, registriert der Fensterkontakt dies und sendet automatisch ein Signal zum Stellantrieb, der sofort die Heizung ausschaltet. Wird das Fenster geschlossen, aktiviert die Heizung sich wieder von allein.  

Die verschiedenen Funktionen zur Einstellung der Wohlfühltemperatur können auch mit anderen Anwendungsszenarien kombiniert werden. Beispielsweise mit einer Jalousiesteuerung oder mit Lichtszenen für optimale Verhältnisse für eine Besprechung, Präsentation oder arbeitsplatzgerechte Beleuchtung.

Busch-Tenton® ist das Bedienelement für die smarte Raumsteuerung von Beleuchtung, Jalousien sowie Klima und Heizung.

Mit den Busch-Tenton® Bedienelementen können verschiedene Funktionen in Busch-free@home® oder auch in einem KNXSystem an einer zentralen Stelle im Raum bequem gesteuert werden. Die verschiedenen Tasten des Bedienelements werden dabei individuell und je nach Bedarf mit Funktionen wie Schalten, Dimmen oder auch Szenen belegt. Alles mit dem Ziel, den Arbeitsalltag und auch das Leben in den eigenen vier Wänden so komfortabel, sicher und effizient wie möglich zu gestalten.