Einphasige USV: Der beste Schutz vor Daten­verlust & Betriebs­unter­brechungen für KMUs

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Viele kleinere und mittlere Unternehmen sowie Privathaushalte sind angewiesen auf diverse elektronische Geräte wie Computer, Server, Netzwerkkomponenten oder Kommunikationsausrüstung. Eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist somit häufig unerlässlich. USV-Anlagen verhindern Datenverluste, Betriebsunterbrechungen sowie Schäden an Hardware durch Spannungsschwankungen und Stromausfälle. Einphasige USVs sind dabei perfekt für kleine und mittlere Anwendungen geeignet.

Was ist eine USV?

„USV“ steht für „unterbrechungsfreie Stromversorgung“ – und der Name ist Programm: Bei Online-USV-Anlagen wird die eingehende Netzspannung stetig in Gleichstrom umgewandelt und anschließend wieder in einen stabilen Wechselstrom zurückgeführt. Das bedeutet, die Ausgangsspannung der USV wird ständig neu erzeugt, wodurch der umfassende Schutz der angeschlossenen Geräte vor jeglichen Schwankungen und Störungen im Stromnetz gewährleistet ist. Eine Online-USV-Anlage sorgt somit für eine erstklassige und störungsfreie Stromversorgung, die für den reibungslosen Betrieb von kritischen Systemen unverzichtbar ist.

Was ist eine einphasige USV?

Im Gegensatz zu dreiphasigen Systemen sind einphasige USVs speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen eine zuverlässige und kontinuierliche Stromversorgung für kleinere und mittlere Lasten auf begrenztem Raum entscheidend sind.

Das macht sie ideal für Umgebungen in Heimbüros, kleinen Unternehmen, Einzelhandelsgeschäften und anderen Orten, wo der Raum begrenzt ist, aber dennoch ein zuverlässiger Schutz vor Stromausfällen erforderlich ist.

Kosteneffizient, wartungsarm & nutzerfreundlich

Einphasige USV-Anlagen sorgen für die Sicherstellung der Stromversorgung, ohne dabei hohe Kosten zu verursachen. Zudem stellt sich die Wartung und Installation einphasiger USV-Systeme im Vergleich zu größeren und komplexeren Systemen in der Regel einfacher dar. Dies macht sie ideal für Anwender, die nicht über spezialisiertes technisches Wissen verfügen. Viele Modelle bieten dabei flexible Konfigurationsoptionen und können bei Bedarf erweitert werden, um mit den wachsenden Anforderungen eines Unternehmens oder Haushalts Schritt zu halten.

ABB's PowerValue 11RT G2

ABB bietet mit der PowerValue 11RT G2 eine vielseitige Online-USV-Anlage an. Diese Anlage ist ideal sowohl für den Schutz einzelner Geräte als auch für die Sicherung komplexer Netzwerkinfrastrukturen in umfangreicheren Unternehmensumgebungen.

Mit ihrem kompakten Design und einer Reihe von Kommunikationsoptionen, einschließlich USB, RS-232 und SNMP, lässt sie sich problemlos in bestehende Netzwerke integrieren. Die Modelle mit 1 bis 3 kVA der PowerValue 11RT G2-Serie sind mit internen Batterien ausgestattet, die eine Notstromversorgung von etwa vier Minuten bei voller Belastung ermöglichen. Darüber hinaus kann die Betriebsdauer durch den Anschluss externer Batteriemodule entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der Kunden angepasst und erweitert werden.

Eine PowerValue einphasige Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von ABB.

FAQs zur ABB PowerValue 11RT G2

Was unterscheidet die PowerValue-Serie von anderen USV-Systemen?
Die PowerValue-Serie bietet eine Kombination aus hoher Zuverlässigkeit, einfacher Installation und Wartung sowie flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.

Wie lange hält die Batterie einer einphasigen USV-Anlage?
Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Im Durchschnitt müssen Batterien alle 3-5 Jahre ausgetauscht werden.

Kann man die PowerValue 11RT G2 per Computer bedienen?
Ja. Für die Verbindung der PowerValue 11RT G2 mit einem Computer sind zwei Schnittstellen verfügbar: ein USB- und ein RS-232-Anschluss. Dabei kann immer nur eine dieser Schnittstellen aktiv genutzt werden, wobei der USB-Anschluss in der Regel bevorzugt wird. Sobald das entsprechende Kommunikationskabel angeschlossen ist, ermöglicht die spezielle Managementsoftware einen effektiven Informationsaustausch mit der USV.

Diese Software ist in der Lage, wichtige Daten der USV zu erfassen und anzuzeigen, darunter den aktuellen Zustand des Geräts, die Qualität der Netzstromversorgung sowie die verbleibende Batterielaufzeit. Im Falle eines Stromausfalls oder wenn eine Abschaltung der USV aufgrund niedriger Batteriekapazität bevorsteht, kann das Überwachungssystem automatisch wichtige Daten sichern und die mit der USV verbundenen Geräte geordnet herunterfahren.

Ist es möglich, externe Batteriemodule an die PowerValue 11RT G2 anzuschließen?
Ja. Die PowerValue 11RT G2 bietet eine umfassende Lösung mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten für externe Batteriemodule. Innerhalb dieser Produktserie, die Modelle von 1 bis 3 kVA umfasst, gibt es zwei Varianten: die B- und die S-Modelle. Die B-Modelle sind bereits mit externen Batterien für grundlegende Laufzeiten ausgestattet, bieten jedoch zusätzlich die Möglichkeit, weitere externe Batteriemodule (EBMs) anzuschließen, um das Backup-System zu erweitern und die Laufzeit zu verlängern. Im Gegensatz dazu verfügen die S-Modelle nicht über interne Batterien, sind aber mit einem stärkeren Batterieladegerät ausgestattet, was sie ideal für Anwendungen mit höheren Laufzeitanforderungen macht. Es ist möglich, bis zu vier externe Batteriemodule miteinander zu verbinden, um die Batteriekapazität je nach Bedarf individuell zu erhöhen.

Tipps zur Installation und zum Betrieb der einphasigen USV ABB PowerValue 11RT G2

1Optimaler Installationsort: Die PowerValue 11RT G2 sollte vorzugsweise in Technik- oder Serverräumen installiert werden. Aufgrund des kontinuierlichen Betriebs der Lüfter und der damit verbundenen Geräuschentwicklung sind diese Räume ideal.
2Bedeutung der Umgebungstemperatur: Eine moderate Umgebungstemperatur ist entscheidend für die Lebensdauer der Batterie und die Effizienz der USV. Es gilt, extreme Temperaturunterschiede zu vermeiden, um die optimale Leistung der Anlage zu gewährleisten.
3Raum für Luftzirkulation: Es ist wichtig, dass vor und hinter USV-Anlage ein Freiraum von mindestens 25cm für kleinere (1-3kVA) und 50cm für größere Anlagen (6-10kVA) bleibt, um eine entsprechende Luftzirkulation zu gewährleisten. Dies hilft, Überhitzung zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit der Anlage zu erhalten. Bei Netzwerkschränken wird die Verwendung von luftdurchlässigen Lochtüren empfohlen.
4Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit: Die Anlage sollte in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit betrieben werden, um Schäden an elektronischen Komponenten zu verhindern.
5Stabile und ebene Aufstellfläche: Zur Gewährleistung einer sicheren und stabilen Betriebsweise ist die Installation auf einer festen und ebenen Oberfläche von Bedeutung.
6Einfache Installation der kleineren Modelle: Die 1–3 kVA Modelle der PowerValue 11RT G2 sind Plug & Play-Geräte, die einfach an eine Steckdose angeschlossen und schnell in Betrieb genommen werden können.
7Fachgerechte Installation größerer Modelle: Für die Installation der 6–10 kVA Modelle ist eine fachgerechte Verdrahtung durch einen Elektriker erforderlich.
8Wartungsarme Betriebsweise: Der Wartungsaufwand der PowerValue 11RT G2 ist im Allgemeinen gering. Sobald Wartungsarbeiten, wie beispielsweise ein Batterietausch, anstehen, gibt die USV eine entsprechende Meldung aus und der Betreiber kann die Arbeiten eigenständig durchführen.
9Regelmäßiges Aufladen der Batterie: Im Betrieb lädt die USV-Anlage die Batteriespeicher eigenständig auf und hält den Ladestand dauerhaft aufrecht. Wenn die Anlage nicht in Betrieb ist, sollte sie alle 3 bis 5 Monate aufgeladen werden. In wärmeren Umgebungen kann ein häufigeres Aufladen erforderlich sein.
10Batteriewechsel: Die Batterien der USV sollten etwa alle 3–5 Jahre ausgetauscht werden, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Nutzungshäufigkeit. Ein Austausch ist auch dann angezeigt, wenn die Entladezeit unter 50% des festgelegten Werts nach einer vollständigen Aufladung fällt.