ABB Ability bietet Zugang zu einem umfassenden digitalen Portfolio an Geräten, Systemen, Dienstleistungen und Lösungen, sowohl von ABB als auch von externen Anbietern. Die Cloud-Plattform wurde in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt und legt Wert auf Top-Leistung, Verlässlichkeit und Sicherheit.
Mit ihr können Nutzer Daten zur Anlagenleistung abrufen, analysieren, Anlagen verwalten und so den Energieverbrauch in Echtzeit optimieren. Die cloudbasierte Lösung fördert auch die Gesamteffizienz eines Standorts und hilft, Betriebskosten zu reduzieren, während sie gleichzeitig bei präventiver Wartung Unterstützung bietet.
Dank der Modularität kann das System je nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden. Datenmessungen können an verschiedenen Punkten durchgeführt und für bis zu 7 Jahre gespeichert werden. So stehen sie für Analysen zur Sicherung langfristiger Effizienz zur Verfügung, beispielsweise für ein effizientes, aktives und automatisiertes Lastmanagement. Diese Anpassbarkeit zeigt sich auch in den unterschiedlichen Messsystemen, die als Lösung eingesetzt werden können. Zudem ist ABB Ability nach ISO 50001 zertifiziert.
Der ABB Ability Energy und Asset Manager (EAM) steht als Cloud-Dienst zur Verfügung und erleichtert das Erfassen und Visualisieren relevanter Informationen und Messungen des elektrischen Verteilungssystems und weiterer Versorgungseinrichtungen, was zu gesteigerter Leistung, Effizienz und Sicherheit führt. Das skalierbare und flexible Design gewährleistet die umfassende Datenverfügbarkeit der elektrischen Nieder- und Mittelspannungsverteilung sowie von Wasser-, Gas- und Wärmemengenzählungen.
Beim integrierten Ansatz mit dem Ekip Com Hub verbinden ABB-Schaltgeräte wie Emax 2 oder Tmax XT die gesamte Anlage mit der Cloud. Dieses modulare Kommunikationsmodul wird in eines der Hauptgerät integriert und mit dem Internet verbunden.
Mit dem ABB Ability Edge Industrial Gateway, das auf einer DIN-Schiene montiert werden kann, lassen sich Daten entweder lokal oder in der Cloud erfassen. Es erlaubt auch die Anbindung von Sensoren zur Messung verschiedener Parameter wie Temperatur, Wasser- oder Gasverbrauch sowohl über analoge als auch digitale Ein-/Ausgänge angeschlossen werden.
Insgesamt bietet die ABB-Plattform dank ihrer offenen Standards eine holistische Energiemanagement-Lösung, die Unternehmen verlässlich bei nachhaltigem und effizientem Wirtschaften unterstützt.