Der Austausch von Komponenten im Sicherheitskreis kann eine wesentliche Veränderung an der Maschine darstellen. In diesem Fall wird der Betreiber zum Hersteller und haftet als solcher. Deshalb gilt: Nach einer wesentlichen Veränderung an der Sicherheitseinrichtung oder der Maschine muss das Risiko neu eingeschätzt, bewertet und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zur Minimierung des Risikos eingeleitet werden.
Praxistipp: Risiken beim Tausch defekter Bauteile vermeiden
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
In jeder Produktion gilt es, Stillstände zu vermeiden. Dennoch kann es passieren, dass Maschinen ausfallen. Fehlersuche und Instandsetzung müssen dann schnell erfolgen, damit nicht zu viel wertvolle Produktionszeit verloren geht und der durch den Stillstand entstandene der Schaden auf ein Minimum reduziert wird. Defekte Bauteile werden entsprechend zügig ausgetauscht, um den Betrieb zeitnah wieder aufzunehmen. Doch was passiert, wenn es sich um eine Komponente handelt, die das sichere Arbeiten an einer Maschine gewährleisten muss?