2. Keine Komplikationen dank Online-Konfiguratoren
Auch Online-Konfiguratoren beschleunigen den Bauprozess. Sie können von der Planungsphase bis hin zur Bestellung eingesetzt werden und vermeiden lange Lieferzeiten. Die Bestellung über einen Konfigurator reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit auf ein Minimum. So wird Zeit gespart, welche für eventuelle Korrekturen im Auftrag aufgewendet werden müsste. Auch die Kommunikation mit der Produktion während des Bestellprozesses wird durch die Online-Konfiguration erleichtert. Damit lässt sich die Lieferzeit von sechs Monaten auf ein paar Wochen reduzieren.
3. Ausfälle vermeiden mit vorausschauenden Servicestrategien
Eine optimierte Servicestrategie ist ein weiterer Lösungsansatz, um die Zeitspanne bis zur Inbetriebnahme eines Rechenzentrums zu verkürzen. Eine vorausschauende und zustandsorientierte anstatt einer fehlerbasierten Wartungsstrategie verringert das Risiko von Ausfällen. Verlängerte Garantien können durch feste Verträge ersetzt werden, sodass Diagnosen und Wartungsarbeiten im System gespeichert werden. So lassen sich Störungen erkennen und kurzfristig beheben.
4. Beschleunigung durch Digitalisierung
Der Einsatz von intelligenten Geräten und digitalen Schaltanlagen in Rechenzentren ermöglicht neben Zeit- auch Kostenersparnisse. Mit der Umstellung auf digitale Schaltanlagen verkürzt sich die Montagezeit, da weniger Verdrahtung nötig ist. Die Menge an Kupferkabel lässt sich dabei um bis 90 % reduzieren. Dank der Sensortechnologie der digitalen Schaltgeräte können Systemparameter flexibel über die Software geändert werden, ohne, dass eine Demontage nötig ist. Die digital vernetzten Geräte bieten einen umfassenden Einblick in die relevanten Systemabläufe. Eine umfassende Digitalisierungsstrategie trägt zu einem kontinuierlichen Betrieb bei.