Sichere Energieversorgung: PowerExchanger, USV Integration zur Netzstabilisierung

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Eine stabile und kontinuierliche Stromversorgung ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Der Wandel hin zu erneuerbaren Energien ist alternativlos, doch haben die Erneuerbaren den Nachteil der diskontinuierlichen Stromerzeugung. Und auch die Versorgung mit fossilen Brennstoffen ist je nach geopolitischer Lage zunehmend unsicher. Entsprechend werden dezentrale Energiereserven immer wichtiger, um die Netzstabilität aufrechtzuerhalten und die Energieversorgung rund um die Uhr zu gewährleisten. Wir unterstützen den Systemwandel mit der neu eingeführten Funktion PowerExchanger für USV-Produkte. PowerExchnager erweitert die Fähigkeiten von USV-Systemen, so dass deren ungenutzte oder unzureichend genutzte Leistungs- und Batteriereserven genutzt werden können, um auf innovative Weise mit dem Netz zu interagieren.

Minimieren von kostspieligen Ausfällen

USV-Anlagen haben ein klares Ziel: Sie stellen bei einem Ausfall der Netzversorgung eine Notstromversorgung bereit und gleichen zudem Spannungseinbrüche, Überspannungen und Störimpulse aus. USV-Anlagen beziehen bei Netzfehlern ihren Strom aus einem Energiespeicher (Batterie), der jedoch im normalen Betrieb die meiste Zeit nicht benötigt wird. Mit PowerExchanger kann die USV zusätzliche Dienste für das Netz bereitstellen, wie z. B. die Frequenzregelung. Mit dieser Funktion kann Energie aus den USV-Batterie in das Netz zurückgespeist oder in diese geladen werden, wenn die Netzfrequenz sinkt bzw. steigt. Auch bestehende USV-Systeme (DPA 500 / MegaFlex) können mit der Funktion nachgerüstet werden.

Die Vorteile von PowerExchanger:

  • Betreiber können mit Netzdienstleistungen wie Fast Frequency Response (FFR) neue Einnahmequelle generieren und die Kosten für den Betrieb der Anlagen senken.
  • Der PowerExchanger kann in der Nieder- und Mittelspannungsebene von Rechenzentren eingesetzt werden und stellt sicher, dass die Batterien der USV eine Mindestenergiereserve behalten. Dies ist notwendig, damit die kritische Last im Falle eines vollständigen Netzausfalls immer geschützt ist.
  • PowerExchanger kann dank des Spitzenlastausgleichs (Peak Shaving) auch zusätzliche finanzielle und leistungsbezogene Vorteile bieten. Wenn Energie zu Spitzenverbrauchszeiten teuer ist, ermöglicht PowerExchanger die Nutzung von Energiereserven der USV vor Ort, um Verbrauchsspitzen abzudecken und die Kosten niedrig zu halten.

„Vor dem Hintergrund weltweit steigender Energiepreise und Versorgungsunsicherheiten besteht bei unseren Kunden zunehmend der Wunsch, die Nutzung der installierten Anlagen zu optimieren und damit die Effizienz zu steigern – bei gleichzeitigem Übergang zu verstärktem Einsatz erneuerbarer Energien. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Nutzung des ungenutzten Potenzials der Energiespeicherung in einer USV. Das kann unser neuer PowerExchanger leisten. Er bietet eine Demand-Response-Funktionalität, die dazu beiträgt, das Netz zu stabilisieren, während er für die Betreiber eine gute Einnahmequelle darstellt und die Betriebskosten senkt. Das macht ihn ideal für den Einsatz in unternehmenskritischen Einrichtungen wie Rechenzentren.“
Adrian Matenia, USV-Produktmanager bei ABB.

Der neue PowerExchanger von ABB ist ab sofort für die USV-Lösungen (DPA 500 / MegaFlex) erhältlich und lässt sich schnell und einfach in bestehenden Systemen nachrüsten.