Wärmepumpen sind energieeffiziente Geräte, die dazu dienen, Wärme von einem Ort mit niedrigerer Temperatur zu einem Ort mit höherer Temperatur zu transportieren. Sie können in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt werden und nutzen dabei die Prinzipien der Thermodynamik, um Wärme zu übertragen. Grundsätzlich funktioniert eine Wärmepumpe wie ein umgekehrter Kühlschrank. Während ein Kühlschrank Wärme aus seinem Inneren abführt und den Innenraum kühlt, nimmt eine Wärmepumpe Wärme aus ihrer Umgebung auf und transportiert sie an einen anderen Ort, wo sie benötigt wird.
Die Hauptkomponenten einer Wärmepumpe sind:
- Verdampfer: Hier verdampft ein spezielles Kältemittel und nimmt dabei Umgebungswärme auf.
- Kompressor: Das verdampfte Kältemittel wird verdichtet, wodurch sich Temperatur und Druck erhöhen.
- Kondensator: Das heiße, komprimierte Kältemittel gibt seine Wärme an das Heizungssystem oder Warmwassersystem ab und kondensiert dabei wieder zu einem flüssigen Zustand.
- Expansionsventil: Das Kältemittel kehrt durch das Expansionsventil unter Druckabkühlung zum Verdampfer zurück, um den Zyklus zu wiederholen.
Da Wärmepumpen die Umgebungswärme nutzen und nur eine geringe Menge elektrischer Energie für den Betrieb des Kompressors benötigen, gelten sie als äußerst energieeffiziente und umweltfreundliche Heiz- und Kühltechnologie im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen, die ausschließlich auf fossilen Brennstoffen basieren.