Intelligentes Energiemanagement: Nachhaltige Lösungen für die Gebäudetechnik

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Die Elektrobranche ist ein wesentlicher Motor der Energiewende. Wie Gebäudetechnik, Energietechnik und Industrietechnik zusammenspielen, zeigten ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John auf der Messe elektrotechnik vom 8. bis 10. Februar 2023 in Dortmund. Schwerpunktthemen auf dem Gemeinschaftsstand waren Energieeffizienz, Renovierung, Sicherheit und Design. Das Fachpublikum erwartete auf dem rund 440 Quadratmeter großen Messestand ein Rundum-Konzept mit Lösungen für energieeffizientes, intelligentes und nachhaltiges Wohnen, Arbeiten und Leben in der Smart City. 

Ein Großteil der Energieeinsparungen in intelligenten Gebäuden wird dadurch erzielt, dass die Systeme flexibel und regelbar sind. Denn: Gebäude müssen sich Veränderungen in Abhängigkeit von der Gebäudenutzung, der Tageszeit und dem Wetter schnell anpassen können. ABB sorgt mit Automatisierungslösungen für eine intelligente Überwachung auf allen Ebenen: Ob vor Ort oder aus der Ferne – unser Ziel ist der energieeffiziente und sichere Betrieb von Gebäuden.  

Der Fokus auf dem Messestand lag auf skalierbaren Lösungen, die den Energieverbrauch in Zweck- und Wohngebäuden durch smarte Technologien optimieren. Dies gilt für den Neubau und die Bestandsimmobilie. Zu den vielfältigen Anwendungen gehören mit Cylon® ein umfassendes protokollunabhängiges System und mit ClimaEco eine durchgängige Automatisierungslösung auf der Basis des bewährten ABB i-bus KNX-Systems. Auch intelligente Komponenten wie beispielsweise der ABB FusionAir® Smart Sensor zählen dazu. Dieses berührungslose Raumbediengerät dient zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid (CO2) und VOCs.  

Was in der Industrie schon hervorragend funktioniert und sehr viele Emissionen und Kosten einspart, konzipiert Busch-Jaeger auch für private Haushalte. Energiemanagement im Smart Home ist keine Vision für die ferne Zukunft. In Busch-free@home® können beispielsweise regenerative Energiequellen und eine Ladeinfrastruktur für E-Autos eingebunden werden und als wesentlicher Beitrag auf den Weg zu einem modernen, emissionsfreien und nachhaltigen Zuhause dienen. 

Wertsteigerung der Immobilie durch smarte Renovierungen

Der neue, flexible Elektronik-Baukasten Busch-flexTronics® bietet bei Renovierungen einen einfachen Einstieg in die Smart-Home-Welt. Es ist die Basis für die konventionelle Einzelbedienung von Licht und Jalousie. Auf Wunsch kann es durch die flexiblen Ausbaustufen zur Raumsteuerung mit Busch-free@home® flex, das kabellos über eine Bluetooth-Verbindung gesteuert wird, aufgerüstet werden. Ein Upgrade in ein Smart Home mit Busch-free@home®, in dem alle smarten Komponenten miteinander vernetzt sind, ist ebenso möglich.  

Die Nachrüstung zum Smart Home ist eine kluge Investition für die Wertsteigerung einer Immobilie. Genauso wie die Sanierung von elektrischen Anlagen nach normativen Standards wie der DIN 18015. Die Stromkreisverteiler der Baureihe UK600 eröffnen durch ihren smarten, stilvollen Aufbau völlig neue Möglichkeiten bei allen Installationsaufgaben und bieten bis zu 200 Prozent mehr Platz im Anschlussraum. Mit dem ComfortLine Innenausbausystem bietet Striebel & John eine Lösung für eine schnelle und montagefreundliche Zählerschrankinstallation, bei der Elektroinstallateure bis zu 50 Prozent Zeit bei der Montage und Verdrahtung intelligenter Messsysteme einsparen können. Ganz neu im Portfolio hat ABB den kleinsten Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS), den es auf dem Markt gibt. In einer Teilungseinheit und mit nur 17,6 mm Breite ist der DS301C schmaler als eine 2-Cent-Münze.  

Das umfassende Knowhow und der Wissenstransfer innerhalb der ABB-Gruppe offenbaren enormes Effizienz-Potenzial. Smarte Produkt- und Systemlösungen für sämtliche Gebäudearten ermöglichen gleichermaßen ein optimiertes und flexibles Energiemanagement sowie Lebensqualität und Sicherheit. Über diese und viele weitere innovative Technologien aus der Welt von Smarter City, Smarter Home, Smarter Building und Smarter Mobility können sich die Besucher und Besucherinnen auf dem Messestand informieren. 

Die Fachmesse ist ein wichtiger Branchentreff für das Elektrohandwerk und lockt ebenso Interessierte aus Industrie und Großhandel, von Energieversorgern, Energieberatern, Netzbetreibern und Kommunen sowie aus Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros an. 

Unsere Experten

Expertenteam Elektrifizierung

ABB ist im Bereich Elektrifizierung umfassend aufgestellt. Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand.