Produkte

Neueste Stories

Skalierbar, flexibel und maximale Cybersicherheit: Die AC500-eCo V3 ist die perfekte SPS für Einsteiger

Inhalt

Flexibel, skalierbar und cybersicher: Die Baureihe AC500-eCo V3 von ABB bietet eine kostengünstige Lösung für industrielle Automatisierungsanwendungen, die kleine, flexible SPSen erfordern. Mit ihrer umfassenden Palette an einsatzfertigen Lösungen auf der Einstiegsebene garantiert sie nicht nur eine reibungslose Integration, sondern gewährleistet auch höchste Sicherheitsstandards.

Bookmark

Alle Produkte-Artikel

Filtern ...

Skalierbar, flexibel und maximale Cybersicherheit: Die AC500-eCo V3 ist die perfekte SPS für Einsteiger

Inhalt

Flexibel, skalierbar und cybersicher: Die Baureihe AC500-eCo V3 von ABB bietet eine kostengünstige Lösung für industrielle Automatisierungsanwendungen, die kleine, flexible SPSen erfordern. Mit ihrer umfassenden Palette an einsatzfertigen Lösungen auf der Einstiegsebene garantiert sie nicht nur eine reibungslose Integration, sondern gewährleistet auch höchste Sicherheitsstandards.

Bookmark

Robotik-Schulungspaket: Fit für die Arbeitswelt von heute & morgen

Inhalt

Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen Herausforderungen für die globale Wirtschaft. Allein in Deutschland fehlten laut IW – Institut der deutschen Wirtschaft – im April 2023 über 300.000 Arbeitskräfte in der MINT-Branche. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Demographischer Wandel in den Industrienationen, weniger Auszubildende bei steigender Zahl an Studierenden, unattraktives Image der Ausbildungs- und Fachberufe. Dabei sind Berufe in der Industrie äußerst spannend und attraktiv. Um bereits Schüler und Studierende an eine von Robotik und Automatisierung geprägte Arbeitswelt heranzuführen, hat ABB Robotics ein Schulungspaket für Bildungseinrichtungen geschnürt.

Bookmark
HDP Motor von ABB

Neue HDP-Motoren für Maschinenbauer

Inhalt

Das ABB-Portfolio an Asynchronmotoren mit hoher Leistungsdichte für dynamische Anwendungen (HDP) gehört zu den umfassendsten und komplettesten im Markt. Es wurde nun überarbeitet und damit neue Möglichkeiten für OEM-Kunden im Maschinenbau geschaffen, die Motor- und Antriebslösungen mit optimalem dynamischem Verhalten und hoher Leistungsdichte benötigen.

Bookmark

Energieeinsparpotenziale leicht identifizieren: der neue Service „ABB Ability Digital Powertrain Energy Appraisal“

Inhalt

Weltweit sind in der Industrie 300 Millionen motorbetriebene Systeme im Einsatz. Viele dieser Systeme sind jedoch veraltet und echte Stromfresser. Mit der Umstellung auf hocheffiziente Systeme ließe sich der globale Stromverbrauch um bis zu 10 % reduzieren. Solch eine Umrüstung ist einer der einfachsten und kostengünstigsten Wege, um sowohl den Energieverbrauch als auch die damit […]

Bookmark
irb-365-produkt-robotik-abb-hero

Der neue FlexPicker® IRB 365: schnelles Kommissionieren und Verpacken leichter Produkte

Inhalt

E-Commerce ist nicht erst seit der Corona-Pandemie eines der Top-Themen der Wirtschaft.

Bookmark
roboteranlagen-produkt-robotik-abb-hero

ABB RobotStudio: Digitale Zwillinge von realen Roboteranlagen erstellen

Inhalt

Einen Blick in die Glaskugel werfen. Bei vielen Projekten wünschen sich die Beteiligten genau das.

Bookmark

Neue einphasige Netzteile reduzieren CO₂-Emissionen um bis zu 1,4 Tonnen

Inhalt

Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 Prozent kann das CP-S.1 24/40.0 Netzteil über eine Lebensdauer von zehn Jahren 1,4 Tonnen CO2 einsparen – verglichen mit einem Gerät mit einem Wirkungsgrad von 92 Prozent. Dies entspricht der gleichen Menge CO2, die zum Laden von 160.000 Smartphones benötigt wird.

Bookmark
header

Wie ein gläserner Schuh: Big Data für die Industrie

Inhalt

Unerwartete Maschinenausfälle stellen für viele produzierende Unternehmen eine große Herausforderung dar. Neben Effektivitätsverlusten verursachen Unterbrechungen der Produktionslinien auch erhöhte Kosten.

Bookmark
ac-x580-produkt-antriebstechnik-abb-hero

ACx580-Frequenzumrichter nach EMV-ILA®-Standard zertifiziert

Inhalt

Immer mehr Unternehmen der Automobilindustrie und der produzierenden Branchen legen Wert auf EMV-ILA®-freigegebene elektrische Komponenten, um störungsarme Anlagen betreiben zu können.

Bookmark
octopos-produkt-prozessautomation-abb-hero

Intelligent gesteuert: ABB optimiert Schiffsnavigation von Schiffen

Inhalt

Seit der Eroberung der Weltmeere vor 6.000 Jahren hat sich auf den Gewässern einiges verändert. 2021 macht der Seeverkehr rund 90 % des Welthandels aus.

Bookmark

Smarter Gallery in Köln: 130 m2 Busch-Jaeger Erlebniswelt

Inhalt

Seeing is believing: Mitten im Kölner Rheinauhafen und in unmittelbarer Nachbarschaft der markanten „Kranhäuser“ hat die Busch-Jaeger Elektro GmbH im Mai einen exklusiven Showroom eröffnet: die Smarter Gallery.

Bookmark

Smart-Home für alle: Neue Einsteiger-Lösung von Busch-Jaeger

Inhalt

Think big, start small: Mit der neuen Smart-Home Lösung Busch-flexTronics® von Busch-Jaeger gelingt der Einstieg ins smarte Zuhause. Die Erstinvestitionen sind überschaubar, die Möglichkeiten für Erweiterung, Ausbau und Umgestaltung schier unbegrenzt.

Bookmark
arc-guard-product-elektrifizierung-abb-hero

Effizienter Störlichtbogenschutz durch Fernwartung

Inhalt

Störlichtbögen in Schaltanlagen sind eine enorme Gefahr. Die Ursachen sind vielfältig: Fehler beim Arbeiten an elektrischen Anlagen, Fremdkörper, eindringende Tiere oder Verschmutzung.

Bookmark
mobiler-netzsimulator-antriebstechnik-abb-hero

Energiewende: ABB & Fraunhofer IWES entwickeln weltweit größten mobilen Netzsimulator

Inhalt

Mit unseren Produkten und Lösungen sind wir bereits heute einer der führenden Treiber für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Aktuelles Beispiel: Derzeit entwickeln wir gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) den weltweit größten mobilen Netzsimulator.

Bookmark
IRB-5710-IRB-5720-produkt-robotik-abb-hero

2 neue Roboter für die Batteriefertigung

Inhalt

Die effiziente Produktion von Batterien spielt eine zentrale Rolle innerhalb der Mobilitäts- und Energiewende. ABB ist bereits heute ein wichtiger Partner der Automobilindustrie.

Bookmark
fusion-air-smart-produkt-elektrifizierung-abb

Neues Raumbediengerät verbessert Luftqualität in Innenräumen

Inhalt

Der FusionAir Smart Sensor verfügt über eine kompakte und optisch ansprechende Raumstatusanzeige mittels hintergrundbeleuchtetem LED-Display und kann als Multi-sensor in Großraumbüros, Klassenräumen, Hotelzimmern oder im Verbund mit mehre-ren FusionAir Smart Sensoren in Büro- und Konferenzräumen installiert werden. Hierbei kann der Status der Luftqualität über eine im Geräterahmen integrierte LED-Leiste farb-lich signalisiert werden.

Bookmark
12...26