Mission Wieder­auf­forstung des Amazonas-Regenwalds

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Die Fakten sind erschreckend: Etwa 2.000 Fußballfelder Amazonas-Regenwald werden abgeholzt und vernichtet. Und zwar täglich! Der größte Regenwald der Welt ist nicht nur der Lebensraum für über 40.000 Pflanzen-, 12.940 Vogel–, mehr als 3.000 Fisch– und 427 Säugetierarten. Er nimmt auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Weltklimas ein. Laut Greenpeace bindet der Amazonas-Regenwald etwa 380 Millionen Tonnen Kohlenstoff im Jahr, was ungefähr 5 Prozent der weltweiten Emissionen entspricht. Doch mit jedem gefällten oder gerodeten Baum verliert der Regenwald seine Funktion als Kohlenstoffspeicher und als Bremse für den Klimawandel. Neben dem Stopp der Massenabholzung und der Brandrodung des Regenwaldes ist die Wiederaufforstung eine wesentliche Initiative, um den Amazonas – und damit das Weltklima – zu schützen.

Wussten Sie, dass ...

Fußballfelder Amazonas-Regenwald täglich abgeholzt und vernichtet werden?
Millionen Tonnen Kohlenstoff durch den Amazonas-Regenwald pro Jahr gebunden werden?

ABB & Junglekeepers: In gemeinsamer Mission

In einem gemeinsamen Pilotprojekt von ABB Robotics und der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation Junglekeepers sollen rund 22.000 Hektar Amazonas-Regenwald geschützt und wiederaufgeforstet werden. Dabei kommt dem kollaborativen Roboter (Cobot) YuMi von ABB eine besondere Rolle zu: Er übernimmt die mühevollen Pflanzarbeiten an einem Forschungs- und Versuchsstandort mitten im peruanischen Dschungel. YuMi automatisiert dabei die bisher rein manuellen Arbeitsschritte: Er gräbt ein Loch in die Erde, legt das Saatgut hinein, verdichtet die Erde und markiert schließlich die Stelle mit einem farbigen Label.

Pilotprojekt von ABB Robotics zur Wiederaufforstung im Amazonas: Im Rahmen des Pilotprogramms bearbeitet YuMi jeden Morgen rund 640 Saatgutbeutel.

Dank der Unterstützung von YuMi kann Junglekeepers täglich eine Fläche von zwei Fußballfeldern neu bepflanzen. Da der Cobot den Helfern von Junglekeepers die zeitraubende und monotone Arbeit abnimmt, können diese sich auf andere Aufgaben, wie etwa das Patrouillieren zur Abschreckung illegaler Holzfäller, die Aufklärung der lokalen Bevölkerung über den Erhalt des Regenwaldes oder das Einpflanzen von Jungbäumen konzentrieren.

„Die Zusammenarbeit von ABB und Junglekeepers zeigt, dass Roboter- und Cloudtechnologien eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Entwaldung spielen können. Letztere zählt zu den Hauptverursachern des Klimawandels. Unser Pilotprojekt mit dem abgeschiedensten Robotereinsatz der Welt ermöglicht die Automatisierung stark repetitiver Aufgaben. So haben die Ranger mehr Zeit für wirkungsvollere Arbeiten im Regenwald und können das Land, auf dem sie leben, besser schützen.“

Sami Atiya, Leiter des Geschäftsbereichs Robotik & Fertigungsautomation von ABB

Pilotprojekt von ABB Robotics zur Wiederaufforstung im Amazonas: YuMi übernimmt repetitive Aufgaben, damit die Ranger von Junglekeeper mehr Zeit für wirkungsvollere Arbeiten haben.

Der wohl abgeschiedenste Robotereinsatz der Welt?

Die räumlich abgelegene und autonome Roboterinstallation löst zudem ein weiteres Problem: Helfer zu finden, die bereit sind, für einen längeren Zeitraum an diesem abgelegenen Ort im Dschungel zu arbeiten. Hier spielt YuMi seine Stärken aus: Nach der ersten Installation führt der Cobot seine Aufgaben selbstständig aus und muss nur bei Bedarf einer Fehlerbehebung unterzogen werden.

Mit Hilfe der RobotStudio Cloud-Technologie von ABB simulieren, optimieren und realisieren ABB-Experten die Programmierung für YuMis Tätigkeiten im Regenwald vom 12.000 Kilometer entfernten Västerås in Schweden aus und ermöglichen damit den wohl entlegensten Robotereinsatz der Welt.

„Wir haben bisher 20 Prozent des gesamten Amazonas-Regenwaldes verloren, und ohne den Einsatz von Technologie kommen wir beim Naturschutz nicht mehr weiter. YuMi vor Ort zu haben ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, unsere Ranger mit neuen Arbeitsweisen vertraut zu machen. Er beschleunigt und erweitert unsere Aktivitäten und bringt unsere Mission voran.“

Moshin Kazmi, Mitgründer von Junglekeepers

Das Pilotprojekt wird durch die RobotStudio Cloud-Technologie von ABB unterstützt, die Teams auf der ganzen Welt ermöglicht, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Durch die Fernprogrammierung wird ein neues Maß an Flexibilität und sofortiger Optimierung ermöglicht, was zu einer Steigerung der Effizienz und Widerstandsfähigkeit führt und Zeitverluste bei der Bepflanzung verhindert. Basierend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Offline-Programmierung bietet RobotStudio wegweisende digitale Technologie und gewährleistet eine nahezu perfekte Übereinstimmung von Simulation und Realität mit einer Genauigkeit von 99 Prozent.

Das Pilotprojekt von ABB Robotics im Amazonasgebiet zahlt auf das übergeordnete Ziel der Division ein, durch intelligente Roboter- und Automatisierungslösungen zur nachhaltigen Transformation beizutragen. 

Mehr über das Projekt in unserem Video: