Bei allen beschriebenen Trends kommt dem konsequenten Einsatz von neuen Technologien in der industriellen Lebensmittelproduktion eine Schlüsselrolle zu. Als führendes Technologieunternehmen bietet ABB bereits heute eine Vielzahl von Produkten und Lösungen, um der Lebensmittelindustrie dabei zu helfen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Eine der Hauptinitiativen von ABB in diesem Sektor ist die Bereitstellung fortschrittlicher Automatisierungslösungen und Prozessleitsysteme. Durch die Digitalisierung und Integration von Maschinen und Anlagen kann die Lebensmittelindustrie ihre Produktion steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren. Dies führt nicht nur zu Kosteneinsparungen, sondern auch zu einer Verringerung des CO2-Fußabdrucks. 
Darüber hinaus entwickelt ABB energieeffiziente Antriebssysteme, die speziell auf die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugeschnitten sind. Diese Systeme ermöglichen es, den Energieverbrauch der Maschinen genau zu überwachen und zu steuern, was zu erheblichen Einsparungen und einer effizienteren Produktion führt. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung erneuerbarer Energien in der Lebensmittelproduktion. ABB bietet innovative Lösungen zur Integration von erneuerbaren Energiequellen in bestehende Produktionsanlagen. Dies ermöglicht es den Betrieben, ihren Energiebedarf teilweise oder sogar vollständig aus erneuerbaren Quellen zu decken, wodurch sie ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten können.