Neues Raumbediengerät verbessert Luftqualität in Innenräumen

fusion-air-smart-produkt-elektrifizierung-abb
Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB bringt mit dem neuen FusionAir Smart Sensor ein berührungsloses Raumbedien-gerät auf den Markt. Die vier Messoptionen zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtig-keit, Kohlendioxid (CO2) und VOCs ermöglichen eine Erhöhung der Luftqualität in In-nenräumen.

Damit hat ABB nicht nur eine Antwort auf die aktuelle Lage, in der das Risiko von über die Luft übertragbaren Viren minimiert werden muss. Untersuchungen haben auch ge-zeigt, dass sich eine gute Luftqualität signifikant auf die Gesundheit und Produktivität der Gebäudenutzer auswirkt. Da die Luftverschmutzung in Innenräumen im Durch-schnitt 3,5-mal höher ist als im Freien, können Kopfschmerzen, Hals- und Augenreizun-gen oder Konzentrationsmangel auftreten.

Smart und kompakt

Der FusionAir Smart Sensor verfügt über eine kompakte und optisch ansprechende Raumstatusanzeige mittels hintergrundbeleuchtetem LED-Display und kann als Multi-sensor in Großraumbüros, Klassenräumen, Hotelzimmern oder im Verbund mit mehre-ren FusionAir Smart Sensoren in Büro- und Konferenzräumen installiert werden. Hierbei kann der Status der Luftqualität über eine im Geräterahmen integrierte LED-Leiste farb-lich signalisiert werden.

Zusätzlich zu den genannten vier Messoptionen kann über den FusionAir® Smart Sen-sor in Verbindung mit ABB Cylon® Gebäudeautomationscontrollern eine intelligente Steuerung und Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), Beleuch-tung und Jalousien realisiert werden. Hierbei kann auch in Verbindung mit Präsenzmel-dern, Türeingangsdaten oder Cardholdern zusätzlicher Komfort geboten werden. Der FusionAir Smart Sensor sendet Informationen an den angeschlossenen Controller, der daraufhin reagiert und intelligente Anpassungen vornimmt. Auf diese Weise wird sicher-gestellt, dass die Beleuchtung in leeren Besprechungsräumen nicht eingeschaltet bleibt und verbrauchsintensive HLK-Geräte ausgeschaltet werden, wenn diese nicht benötigt werden.

Der FusionAir Smart Sensor bietet eine optionale berührungslose Steuerung über eine App für Temperaturregelung, HLK, Beleuchtung und Sonnenschutzsteuerung. Diese be-rührungslose Steuerung bietet den Gebäudenutzern zusätzlichen Komfort und Sicher-heit gegen die Übertragung von Krankheiten.

Das Raumbediengerät ist schnell und einfach zu installieren, reduziert den Bedarf an mehreren Sensoren und verbessert das Gesamtbild eines Raumes. FusionAir ist mit ei-ner Reihe von Sensoroptionen erhältlich. Mittels vielfältiger Parameter kann ebenso auf individuelle Kundenwünsche eingegangen werden.

Zusätzlich kann der Smart Sensor mit der Gebäudeleittechnik ASPECT® von ABB Cy-lon® gekoppelt werden, um die Raumparameter zu visualisieren, mit Zeitplänen zu kombinieren und damit die Energieeffizienz des Gebäudes zu steigern.

fusion-air-smart-produkt-elektrifizierung-abb

Bild: Der neue FusionAir Smart Sensor von ABB erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid und VOCs. Quelle: ABB

Unsere Experten

Expertenteam Elektrifizierung

ABB ist im Bereich Elektrifizierung umfassend aufgestellt. Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand.