Danzig stellt Weichen für emissionsarme Energiegewinnung aus Abfall
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Nicht alles, was glitzert, ist Gold – und nicht alles, was in der Tonne landet, ist nutzlos. So werden laut Umweltbundesamt im Jahr 2019 in Deutschland 12 Prozent der Abfälle energetisch verwertet. Primäres Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden oder stofflich zu verwerten, doch es wird immer einen Anteil an nicht recycelfähigen Abfällen geben, der in Müllheizkraftwerken in Energie umgewandelt wird. Wichtig hierbei: Die Verbrennung muss möglichst emissionsarm erfolgen und zuverlässig überwacht werden. Wie Energiegewinnung aus Abfall modern und zeitgemäß erfolgt, zeigt sich beim neuen Müllheizkraftwerk „Clean Energy Port“ in der Hafenstadt Danzig an der Ostseeküste Polens, welches von Termomeccanica in Zusammenarbeit mit ABB gebaut wird.