Reihenweise Informationen

Gefällt mir
Bookmark

Die Funktion StatusBus wird in Kombination mit der Sicherheits-SPS Pluto betrieben. Sie ermöglicht es, von den Vorteilen der Reihenschaltung – kürzere Kabellängen, minimierter Installationsaufwand – zu profitieren und gleichzeitig Informationen über jeden einzelnen Sensor einer Maschine zu erhalten. Beim berührungslosen Sicherheitssensor Eden ist der Adam DYN StatusBus mit der Eva General Code und mit der Eva Unique Code kompatibel. Bis zu 30 Einheiten können an einen StatusBus-Master angeschlossen werden. Dazu ist weder ein spezielles Bus-Kabel noch ein separates Kommunikationsmodul erforderlich. Das Feature ist eine einfache, effiziente Art, um den jeweiligen Status von in Reihe geschalteten Sicherheitssensoren abzurufen.

 

Vorteile:

  • Effizienter Abruf der Statusinformationen von Maschinensensoren
  • Nutzung der Vorteile von Reihenschaltungen
  • Einsparung von Eingängen an der Sicherheits-SPS Pluto
  • Minimierung des Installationsaufwands