Die kollaborativen Roboter YuMi und GoFa von ABB übernehmen inzwischen die Gasleck- und Elektroprüfungen schnell und zuverlässig. Dieser Erfolg lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: So stieg die Gesamtproduktivität der Prüfvorgänge um mehr als 68 Prozent. Doch damit nicht genug: Die Roboter-Installationen gehen einher mit einer umfassenden Automatisierungsstrategie der Electrolux Group in Brasilien, die in den vergangenen fünf Jahren den Grad der Prozessautomatisierung um 28,5 Prozent erhöht hat. Aufgrund der Vorteile, die die Cobots in den brasilianischen Electrolux-Werken bieten, ist das Unternehmen daran interessiert, ihre Performance auch in anderen Produktionsstätten rund um den Globus zu replizieren.
„Dank unserer Partnerschaft mit ABB sind nun Tests mit Robotern möglich, die zuverlässig, sicher und einfach zu programmieren sind“, sagt Alves. „Unser Ziel ist es, einen entsprechenden Know-how-Transfer zu schaffen – so dass dieselbe Methodik, die in diesen Projekten angewandt wurde, zur Einführung von Roboterzellen in unseren weltweiten Fabriken herangezogen werden kann, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.“