Mission Wiederaufforstung des Amazonas-Regenwalds

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die Fakten sind erschreckend: Etwa 2.000 Fußballfelder Amazonas-Regenwald werden abgeholzt und vernichtet. Und zwar täglich! Der größte Regenwald der Welt ist nicht nur der Lebensraum für über 40.000 Pflanzen-, 12.940 Vogel–, mehr als 3.000 Fisch– und 427 Säugetierarten. Er nimmt auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Weltklimas ein. Laut Greenpeace bindet der Amazonas-Regenwald etwa 380 Millionen Tonnen Kohlenstoff im Jahr, was ungefähr 5 Prozent der weltweiten Emissionen entspricht. Doch mit jedem gefällten oder gerodeten Baum verliert der Regenwald seine Funktion als Kohlenstoffspeicher und als Bremse für den Klimawandel. Neben dem Stopp der Massenabholzung und der Brandrodung des Regenwaldes ist die Wiederaufforstung eine wesentliche Initiative, um den Amazonas – und damit das Weltklima – zu schützen.