PixelPaint revolutioniert die Lackierung bei Mercedes-Benz

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen kommt seit Kurzem die preisgekrönte ABB PixelPaint-Technologie zum Einsatz – eine Innovation, die neue Maßstäbe in der Automobillackierung setzt. Die patentierte Technologie ermöglicht das vollautomatisierte Auftragen selbst feinster Designs in höchster Präzision – ganz ohne Lacknebel oder Materialverlust. Dadurch werden nicht nur Ressourcen geschont, sondern auch die Emissionen signifikant reduziert.
Herzstück der Lösung ist ein Lackapplikator mit über 1.000 einzeln ansteuerbaren Düsen, der ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker arbeitet und exakt entlang der Karosserie geführt wird – gesteuert durch das 3D-Bildverarbeitungssystem von ABB und das Simulations-Tool RobotStudio.

Nachhaltige Technologie für exklusive Serienmodelle

Erstmals wird PixelPaint beim Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series eingesetzt. Die Haube kann auf Wunsch mit einem filigranen Maybach-Muster in kontrastierendem Graphitgrau lackiert werden – ein Design, das mit klassischen Verfahren nicht realisierbar wäre. Für Mercedes-Benz ist diese Technik ein strategischer Schritt in Richtung individualisierter Luxusmodelle – und das unter nachhaltigen Bedingungen.

PixelPaint nutzt einen preisgekrönten Lackapplikator, der ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker arbeitet und sowohl große farbige Flächen als auch kleinste Details mit höchster Präzision lackieren kann

Jörg Reger, Leiter der Business Line Automotive bei ABB Robotics.

Mit PixelPaint setzen wir neue Maßstäbe in der Lackiertechnik. Das Zusammenbringen von höchster Designqualität und Präzision mit innovativen technischen Lösungen ist ein Meilenstein für die Lackierung unserer Topmodelle im Werk Sindelfingen. Diese zukunftsweisende Technologie hebt uns bei den individuellen Lackierungen auf ein neues Level, denn sie ermöglicht exklusive Produktergebnisse für unsere anspruchsvollen Kunden.

Arno van der Merwe, Leiter der Produktionsplanung bei der Mercedes-Benz AG

Technologische Vorteile auf einen Blick

  1. Präzisionslackierung direkt auf der Karosserie
  2. Minimierter Materialeinsatz dank 100 % Auftragsgenauigkeit – ohne Lacknebel
  3. Höchste Wiederholgenauigkeit durch 3D-Bildverarbeitungssystem
  4. Integration in bestehende Roboterlösungen wie den IRB 5500

Gemeinsam in die Zukunft der Lackiertechnik

Das Projekt ist das Ergebnis einer engen Kooperation zwischen ABB, Mercedes-Benz und dem Lackhersteller PPG. Die Technologie ist nicht nur ein Meilenstein für individuelle Designs, sondern ein Paradebeispiel dafür, wie ABB mit smarten Automationslösungen zu nachhaltiger Produktion beiträgt.

Den Erfolg dieses Projekts haben wir der engen Zusammenarbeit zwischen ABB, dem Qualitätslack-Lieferanten PPG und dem Projektteam von Mercedes-Benz zu verdanken. Mit Blick auf die Zukunft arbeiten wir bereits an der Weiterentwicklung der Anwendung, um unseren Kunden mehr Farbkombinationen und Motive anbieten zu können.

Dr. Julia Schuchardt, Leiterin Verfahrensentwicklung, Beschichtungstechnik und Korrosionsschutz bei der Mercedes-Benz AG.

Auch die nächsten Schritte sind bereits geplant: Künftig sollen weitere Farbkombinationen und Motive möglich werden – bei gleichbleibender Präzision und Nachhaltigkeit.