Um sicherzustellen, dass sich die neue Automatisierungslösung nahtlos in die bestehende Anlage bei caratgas fügt, hat VS-Automatisierung die Roboterzellen mit der ABB-Simulationssoftware RobotStudio präzise geplant und die Simulation mittels Virtual Reality präsentiert. „Die Simulation der Anlage hat caratgas so überzeugt, dass wir den Zuschlag erhalten haben. RobotStudio war also für uns auch ein wertvolles Tool bei der Auftragsvergabe“, fügt Dirk Hoffboll, ebenfalls Geschäftsführer der VS-Automatisierung GmbH, hinzu.
Ein weiteres Detail sei unterstrichen: Da es sich bei Propan um ein entzündliches Gas handelt, ist sehr wichtig, dass die Ventile zu 100 Prozent dicht schließen. Entsprechend muss die Position der Ventile und der roten Verschlusskappen der Propangasflaschen sowie die Dichtheit genauestens kontrolliert werden. „Die Propangasflaschen verlassen die Anlage erst, wenn sichergestellt ist, dass sie zu 100 Prozent dicht sind“, betont Ralf Warmers.
Eine weitere Herausforderung war die Vielzahl unterschiedlicher Varianten der Gasflaschen, die es anhand ihrer Kennzeichnung zu unterscheiden gilt. Diese anspruchsvollen Inspektionsaufgaben übernimmt in der neuen caratgas-Anlage ein fortschrittliches Vision-System, das in das SPS-System der Roboterzellen integriert ist. Dank Deep-Learning-Funktionen lesen die hier eingesetzten Kameras von Cognex die Kennzeichnungen der Gasflaschen sowie Position und Winkel der Ventilschutzkappen, Griffe und Bügel besonders präzise aus und melden diese Informationen an die SPS, die die Roboterbewegungen entsprechend steuert. Für den Einsatz in der Ex-Zone 1 wurden die Kameras eigens mit einem gasdichten Gehäuse versehen.