Sanfter Start: Intelligenter Schutz für Wasser- und Abwasserpumpen

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Pumpsysteme sind das Herzstück bei Wasser- und Abwasserapplikationen. Doch in der Praxis tritt häufig das Problem des Wasserschlags auf – insbesondere beim Starten und Stoppen der Pumpe – was unweigerlich zu einem schnelleren Verschleiß der Rohre und Ventile führt. Eine weitere Herausforderung: verschmutztes Wasser. Diese führen mit der Zeit zu Ablagerungen am Pumpenrad und zum Verstopfen und somit zum Ausfall der Pumpe. Doch nicht nur verschmutztes Wasser, sondern auch zu wenig Wasser sind ein Problem. Denn wenn zu wenig Wasser in den Leitungssystemen ist, droht das Trockenlaufen der Pumpen.

3 Probleme – 1 Lösung: So regeln PSTX Softstarter Pumpensysteme

Für all diese praxisrelevanten Herausforderungen hat ABB die PSTX Softstarter Linie entwickelt, die neueste Entwicklung im Bereich Motorsteuerung und Motorschutz. Die PSTX Softstarter bieten neue Funktionen und eine erhöhte Zuverlässigkeit für jede Art von Motorstartanwendung Sie zählen weltweit zu den ausgereiftesten Softstarter zu Motorsteuerung mit voller Drehzahl.

Verhinderung des Wasserschlags durch Drehmomentregelung

Pumpen haben oft mit dem weit verbreiteten Problem des Wasserschlags zu kämpfen, welches beim Starten und Stoppen der Pumpe zu einem Verschleiß der Rohre und Ventile führt. Die Drehmomentregelungsfunktion der Softstarter sorgt für ein sanftes Befüllen der Rohrleitungen während des Starts und verhindert beim Stoppen den Wasserschlag. So verlängern die sanften Rampen durch Abmildern des Wasserschlags die Lebens- und Betriebsdauer von Pumpen.  

Selbstreinigungsfunktion: Ablagerungen in Rohrleitungen und Pumpen lösen

Im Laufe der Zeit besteht bei Pumpen durch Schmutzwasser und Ablagerungen das Risiko einer Verstopfung, was zu einem reduzierten Durchfluss und einer erhöhten Gefahr von Pumpenschäden führt. ABB Softstarter verhindern und beseitigen dank der Durchflussumkehr- und Kick-Start-Funktion Verstopfungen und vermeiden somit, dass die Pumpe stillsteht.

Unterlastschutz verhindert Trockenlaufen der Pumpe

Das Trockenlaufen von Pumpen durch zu wenig Wasserfluss führt zu Beschädigungen an der Pumpe und gefährdet den reibungslosen Einsatz. Schäden, die durch das Trockenlaufen von Pumpen entstehen, können durch die Trockenlaufschutz oder Unterlastschutz Softstarter-Funktion verhindert werden. Diese stoppt den Motor im Ernstfall.

Neben der Verhinderung des Wasserschlags, der Selbstreinigungsfunktion und Unterlastschutz bietet der PSTX Softstarter eine benutzerfreundliche Grundeinstellung. 

Zum intelligenten Schutz von Wasser- und Abwasserpumpen wird in Zukunft die Kommunikationsfähigkeit der jeweiligen Steuergeräte eine tragende Rolle spielen. Für Überwachungs- und Steuerzwecke kann der PSTX an nahezu jedes Feldbusnetzwerk angeschlossen werden. Ab Werk ist die Kommunikationsschnittstelle Modbus RTU verbaut. Alle weiteren, in der Industrie gängigen Feldbusprotokolle, sind durch optionale Anybus Module abgedeckt. Wie diese außerhalb oder innerhalb des Schaltschrankes angebracht werden, ist in den unteren zwei Videos zu finden.

Unsere Experten

Expertenteam Elektrifizierung

ABB ist im Bereich Elektrifizierung umfassend aufgestellt. Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand.