Energie aus der Nordsee
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
ABB hat die Offshore-Netzanbindung DolWin1 Ende Juli an den deutsch-niederländischen Übertragungsnetzbetreiber TenneT übergeben. Das ist ein wichtiger Meilenstein, der den Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland weiter erhöht.
Rückblick: Die Installation von DolWin alpha war spektakulär. Mithilfe des größten Schwimmkrans der Welt wurde die 9.000 t schwere Konverterplattform an ihrem Standort 75 km vor der deutschen Küste in der Nordsee positioniert.
In diesem Sommer hat ABB die 800 MW starke Netzanbindung, die Offshore-Windparks mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-(HGÜ-)Technologie an das Übertragungsnetz an Land anschließt, an den Auftraggeber TenneT übergeben.
Die Offshore-Konverterstation, ein riesiger, leuchtend gelber Stahlkoloss, ist über Drehstrom-Seekabel mit den Windparks Borkum West II und Borkum Riffgrund I verbunden. Auf DolWin alpha wird der Wechselstrom aus den Windparks in Gleichstrom umgewandelt und mit einer Spannung von +/- 320 kV über eine 165 km lange Strecke mit Gleichstrom-See- und -Landkabelsystemen zum Netzanschlusspunkt, dem Umspannwerk Dörpen-West im norddeutschen Heede, transportiert. Dort wird er in der Konverterstation in Wechselstrom zurückgewandelt und ins Netz eingespeist.

Mit dem Netzanschluss DolWin1 können 800 MW umweltfreundlich erzeugten Stroms übertragen werden. Das reicht aus, um etwa eine Million Haushalte zu versorgen. Damit unterstützt die Netzanbindung die Pläne für die Energiewende in Deutschland, die bis 2020 einen Ausbau der Stromerzeugung aus Offshore-Wind auf 6,5 GW und bis 2030 auf 15 GW vorsehen: „Wir sind stolz darauf, ein weiteres unserer technologisch anspruchsvollen Offshore-Projekte fertiggestellt zu haben und dem Ausbauziel der Bundesregierung wieder einen großen Schritt näher gekommen zu sein“, sagt Wilfried Breuer, Mitglied der TenneT-Geschäftsführung.
ABB setzte bei diesem Projekt ihre selbstgeführte (oder auch VSC – Voltage Sourced Converter) HGÜ-Technologie HVDC Light ein und verantwortete Planung, Konstruktion, Lieferung und In stallation sowohl der Konverterstationen auf See und an Land als auch der See- und Landkabelsysteme. „Die Übergabe der Offshore-Netzanbindung DolWin1 an TenneT ist ein wichtiger Meilenstein. DolWin1 wird erheblich zum Ziel Deutschlands beitragen, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix zu steigern“, sagt Claudio Facchin, Leiter der Division Energietechnik-Systeme von ABB. „Wir haben die HGÜ-Technologie in Pionierarbeit entwickelt und sind auf diesem Gebiet weltweit führend. Unsere Technologie wird heute genutzt, um Millionen von Menschen zuverlässig und effizient mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen.“
Mit der HGÜ lassen sich große Stromleistungen effizient, zuverlässig und verlustarm über weite Entfernungen mit Freileitungen, Erd- und Seekabeln übertragen. Sie ist ideal für die Integration verbrauchsferner erneuerbarer Energiequellen wie Offshore-Windparks, Solaranlagen in der Wüste oder Wasserkraftwerken im Gebirge. Auch für grenzüberschreitende Netzverbindungen, die Interkonnektoren, wird diese Technik zunehmend eingesetzt – das stärkt Stromnetze und erhöht die Versorgungssicherheit.
ABB hat die HGÜ-Technologie vor über 60 Jahren in Pionierarbeit entwickelt und bis heute rund 100 HGÜ-Projekte mit einer installierten Leistung von insgesamt über 120.000 MW realisiert – das entspricht etwa der Hälfte der weltweit installierten Basis. In den 1990er-Jahren entwickelte ABB die Technologie weiter und führte die VSC-Technologie HVDC Light ein. Auf diesem Gebiet gilt ABB als führender Anbieter: Mit DolWin1 hat das Unternehmen 16 von 22 VSC-HGÜ-Projekten realisiert, die derzeit weltweit im kommerziellen Betrieb sind.
TenneT ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) für Strom in Europa und ist aktiv in den Niederlanden und in Deutschland. TenneT sorgt dafür, dass die 41 Millionen Endverbraucher in den Märkten zuverlässig und rund um die Uhr mit Strom aus unserem Höchstspannungsnetz versorgt werden. Die Anstrengungen zur Erfüllung der Erwartungen der Stakeholder stehen unter dem Motto„verantwortungsbewusst“, „engagiert“ und „vernetzt“.