ABB erschließt Kreislauf-Vorteil für Novelis 

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Novelis, ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Bereich Aluminiumwalzung und -recycling, wählte für die Modernisierung eines geschäftskritischen Antriebsstrangs in seinem Schweizer Werk in Sierre ABB als Partner. ABB lieferte eine ganzheitliche Lösung inklusive neuer Geräte, der Aufrüstung des Automatisierungssystems sowie der Abwicklung aller Installationsarbeiten sowie des Abtransports und Recyclings der veralteten Anlagen. Dieser Ansatz, bei dem die Modernisierung mit dem End-of-Life-Management gekoppelt wurde, erwies sich für den Kunden als äußerst wertvoll und bietet sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile.

Das Hauptwerk von Novelis in Sierre, Südschweiz, liefert Aluminiumkomponenten für die Automobilindustrie. In der voll integrierten Anlage, die rund um die Uhr in Betrieb ist, werden jährlich etwa 250.000 Tonnen Aluminium verarbeitet, um die steigende Nachfrage nach leichteren Fahrzeugen zu decken.  Novelis hat sich für ABB entschieden, um das Automatisierungssystem und den Antriebsstrang im Kaltwalzwerk der Anlage zu modernisieren, das Aluminiumcoils für die Außenhaut von Automobilen herstellt. Dabei greift Novelis auf eine über 30 Jahre bestehende Partnerschaft zurück.

Die ursprünglichen Gleichstrommotoren wurden, zusammen mit mehreren großen Transformatoren, Anfang der 1980er-Jahre in der Fabrik in Sierre installiert. Diese mittlerweile veralteten Motoren sind sowohl groß als auch schwer. Das verantwortungsvolle Recycling wurde zu einem wichtigen Teil des Gesamtprojekts. Die Fähigkeit, eine Komplettlösung anzubieten, die auch ein wirtschaftlich und logistisch günstiges Recycling umfasst, war ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung von Novelis, die Modernisierung von ABB planen und durchführen zu lassen.

Die Lösung von ABB ist speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und besteht aus einem ABB-Frequenzumrichter ACS6080 und kompakten AMZ-Synchronmotoren. Die neu installierte Anlage liefert eine höhere Effizienz und eine bessere Leistung bei hohen Drehzahlen und ermöglicht gleichzeitig eine verbesserte Drehzahlkontrolle.

„Wir bei Novelis Sierre sind sehr stolz darauf, bei nachhaltigen Aluminiumlösungen eine Vorreiterrolle zu spielen. Durch die Partnerschaft mit ABB und die Zukunftssicherung unserer kritischen Anlagen unterstützen wir unsere Gesamtvision '3x30'. Indem wir fortschrittliche Innovationen mit unserem umfassenden Fachwissen kombinieren, steigern wir unsere Energieeffizienz, senken unsere Wartungskosten und erhöhen die Zuverlässigkeit unseres Betriebs. Mit diesem Ansatz beschleunigen wir unsere Dekarbonisierungs-Roadmap und setzen unseren Weg der Kreislaufwirtschaft fort – beides entscheidende Ziele für Novelis.“

 Serge Gaudin, Director Automotive Operations, Sierre und Nachterstedt, Novelis Europe

Rücknahme- und Recyclingprogramm von ABB: Stärke liegt in Zusammenarbeit 

Das Rücknahme- und Recyclingprogramm von ABB Motion beinhaltet Guthaben, erleichtert die Einhaltung von Nachhaltigkeitsvorschriften und unterstützt Kreislaufprinzipien. Kunden profitieren von einem nahtlosen Zugang zum Recycling und reduzieren ihre Umweltbelastung dank Materialrückgewinnung und eines verantwortungsvollen End-of-Life-Managements.

Das Programm, das derzeit auf der ganzen Welt eingeführt wird, nutzt enge Beziehungen zu lokalen Recyclingpartnern. Diese Partnerschaften gewährleisten, dass wichtige Ressourcen erhalten bleiben, und helfen Kunden dabei, auf innovative Weise Wert zurückzugewinnen.

Ein Beispiel hierfür ist die langjährige Partnerschaft von ABB mit der Thommen Group in der Schweiz. Das Unternehmen betreibt mehrere Standorte im ganzen Land. Oft befinden sich Recyclinganlagen bereits in der Nähe der ABB-Kunden. Das trägt zur Minimierung logistischer Herausforderungen, Transportkosten und Emissionen bei. Im Rahmen der Modernisierung des Antriebsstrangs von Novelis transportierte ABB die demontierten Produkte vom Standort Sierre zu einer nahe gelegenen Recyclinganlage von Thommen. Dank fortschrittlicher Technologien wird hier eine hohe Ausbeute bei der Materialrückgewinnung erzielt. Tatsächlich bestehen Motoren aus hochgradig recycelbaren Materialien, die durch spezielle Verfahren bis zu 99,4 Prozent wiederverwertet werden können. Die restlichen 0,6 Prozent – vor allem Isolierungen von Kabeln -– werden in Müllverbrennungsanlagen geleitet, wo sie sicher in Wärme oder Strom umgewandelt werden. Entscheidend ist, dass keine Abfälle auf Deponien gelangen, wodurch ein vollständig verantwortungsbewusster und rückverfolgbarer Ansatz für das Ende der Lebensdauer gewährleistet ist.

„Bei der Thommen Group ist Nachhaltigkeit unser Antrieb. Gemeinsam mit ABB haben wir ausgediente Transformatoren und Motoren von Novelis zerlegt. In unserer Recyclinganlage in Bex werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt, wodurch Ressourcen geschont und Innovationen vorangetrieben werden und die Zukunft für kommende Generationen gestaltet wird.“ 

Georges Janett, Regionaldirektor West der Thommen Group

Kreislaufwirtschaft als Wettbewerbsvorteil 

Bei der Kreislaufwirtschaft geht es darum, mit weniger mehr zu erreichen – Produkte, die länger halten, Systeme, die so gebaut sind, dass sie mehr leisten, und Materialien, die durch Nachrüstung und Recycling ein zweites Leben erhalten. Deshalb ist Kreislaufwirtschaft ein strategischer Hebel für Leistung und Rentabilität. Dieser Fall zeigt, wie das Rücknahme- und Recyclingprogramm von ABB ausgemusterte Anlagen in Chancen und nicht in Abfall verwandelt, indem es den Kunden klare finanzielle Vorteile bietet.

Industrieunternehmen können alte Motoren und Antriebe in Guthaben umwandeln, die bei Neuanschaffungen, Aufrüstungen oder Serviceerneuerungen eingelöst werden können. Durch dieses Programm erhalten Altgeräte einen Wert, die Entsorgungskosten sinken und gleichzeitig entstehen Investitionsmöglichkeiten für andere Dekarbonisierungsmaßnahmen, wie z. B. energieeffiziente Verbesserungen. Die Verfügbarkeit einer Thommen-Recyclinganlage in der Nähe des Werks in Sierre hat den Business Case für Novelis zusätzlich verbessert.

Das Rücknahme- und Recyclingprogramm von ABB steht im Einklang mit den ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen von Novelis. Novelis betreibt das erste und größte geschlossene Recyclingsystem der Welt und konzentriert sich dabei auf kohlenstoffarme Aluminiumlösungen mit hohem Recyclinganteil.

„Die Kreislaufwirtschaft ist nicht länger eine Nebeninitiative. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Wir bei ABB helfen Unternehmen, ihren Kreislaufvorteil zu nutzen, indem wir nachhaltige Praktiken in strategische Vorteile umwandeln. Unser zirkulärer Ansatz erhält den Gebrauchswert Es ist lohnend zu sehen, dass Novelis durch die Verbesserung der Leistung und Rentabilität heute in eine schlankere und sauberere Zukunft investiert.“  

Jan Hoedle, Spezialist für digitale Lösungen bei ABB Motion Services

Informationen über das ABB Motion Rücknahme- und Recycling-Programm finden Sie hier.

Details zur Gesamtvision ‚3×30‘ von Novelis finden Sie hier.