ABB-Technik spielt Schlüssel­rolle bei Wasser­stoff-Pilot­projekt

Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB liefert für das HyPilotProjekt zuverlässige Technik, in dessen Rahmen das norwegische Unternehmen Hystar seine containerisierten 1-MW-PEM-Elektrolyseure unter realistischen Feldbedingungen testen will. Das Projekt bei der von Gassco betriebenen Gasverarbeitungsanlage im norwegischen Rogaland soll im 4. Quartal 2023 fertiggestellt werden. Neben ABB sind die skandinavischen Branchenführer Equinor, Yara und Gassco an dem Praxistest beteiligt. 

Auf IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) basierende Gleichrichter und DC/DC-Wandler von ABB werden die Stromversorgung des Elektrolyseurs regeln. Zudem wird ABB während der gesamten Projektlaufzeit vor Ort in Norwegen umfassende Unterstützung und Expertise anbieten. 

Die Betreiber wollen bei dem auf 10.000 Stunden angelegten Praxistest Daten sammeln, um nachzuweisen, dass grüner Wasserstoff unter Verwendung erneuerbarer Energien wie Windkraft kosteneffizient und – trotz der intermittierenden Natur dieser Energiequellen – zuverlässig hergestellt werden kann. Das HyPilot-Projekt soll demonstrieren, wie sich die Kosten der großtechnischen Produktion von grünem Wasserstoff mit Hilfe der Elektrolyseure von Hystar senken lassen. Zudem soll es Leistungsdaten aus verschiedenen Betriebsregimen liefern, um den langfristigen kommerziellen Betrieb zu verifizieren. 

Chris Poynter, Division President System Drives bei ABB, sagt: „Das Elektrolysesystem minimiert den Oberschwingungsgehalt im Netz, es ist platzsparend und verbessert zugleich die Effizienz und den Leistungsfaktor. Dies trägt dazu bei, die Kosten für die Produktion von grünem Wasserstoff zu senken, was ein Schlüsselfaktor für die beschleunigte Einführung dieser Technologie ist. Wir bei ABB stehen für Produktivität in einer emissionsarmen Welt und sind deshalb stolz darauf, in enger Zusammenarbeit mit Hystar und anderen Stakeholdern den Aufbau eines neuen Wasserstoff-Ökosystems mit unserem Branchenwissen und unserer Technologie unterstützen zu können. 

„Das HyPilot-Projekt ist ein Meilenstein für die Wasserstoffbranche, da es führende Akteure der Branche hinter den patentierten hocheffizienten Elektrolyseuren von Hystar vereint. ABB leistet einen wichtigen Beitrag, der uns strenge Tests unter ganz verschiedenen Bedingungen ermöglichen wird, mit dem Ziel, die Wasserstoffproduktion im großen Maßstab voranzutreiben.”

Fredrik Mowill, CEO von Hystar