Garant für sichere Wasserversorgung

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Mit der Neustrukturierung ihrer Wasserversorgung gewährleistet die Marktgemeinde Eschau eine langfristig sichere Trinkwasserversorgung. Als Steuerungs- und Antriebstechnik werden ABB-Komponenten eingesetzt. Sie übernehmen zentrale Aufgaben in der Wasserversorgung und sorgen für eine zuverlässige Belieferung der Bevölkerung mit Trinkwasser.

Eschau ist eine unterfränkische Marktgemeinde, die aus mehreren Ortsteilen und Weilern besteht. Für die Gemeinde ist es ein zentrales Anliegen, ihre Bürgerinnen und Bürger mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Um eine langfristig sichere Trinkwasserversorgung zu gewährleisten, wurde November 2023 nach knapp sechsjähriger Planungs- und Bauzeit die neustrukturierte Wasserversorgung für das gesamte Versorgungsgebiet (Eschau, Sommerau und Wildenstein sowie Hobbach und Unteraulenbach) auf dem Gelände des Wasserwerks Eschau eingeweiht.

Zukunftsfähige Trinkwasserversorgung

Die Investition in einen neuen Tiefbrunnen und ein neues Wasserwerk war erforderlich, da die Trinkwasserversorgung zuvor nicht mehr den gesetzlichen Regelungen und Vorgaben entsprach. Das Landratsamt Miltenberg und das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg hatten deshalb die Gemeinde aufgefordert, für eine dauerhafte und zukunftsfähige Trinkwasserversorgung zu sorgen.

Für die Rohwässer des neuen Tiefbrunnens „Quelle“ als Hauptversorgung und der bestehenden „Weidenbrunnenquelle“ Eschau als Zusatzversorgung bestand zusätzlicher Aufbereitungsbedarf. Dafür wurde die bestehende Aufbereitung im Hochbehälter Eschau außer Betrieb genommen und die neue Aufbereitungsanlage neben dem bestehenden Bedienungshaus in einem Anbau untergebracht. Die Anlage verfügt über die Aufbereitungsschritte Ultrafiltration, chemische Entsäuerung (Entsäuerungsfilter), Desinfektion (UV-Anlage), physikalische Entsäuerung (Flachbettbelüfter) und Seitenkanalverdichter. Den nötigen Vordruck für die Aufbereitung gewährleisten zwei Rohwasserbehälter und drei Rohwasserpumpen. Des Weiteren wurde die komplette Elektro- und MSR-Technik erneuert und in dem Anbau untergebracht.

Aufgrund der Größe der neuen Anlage und der komplexen Prozesstechnik hat der Markt Eschau die technische Betriebsführung für seine Wasserversorgung an den Zweckverband Abwasserverband Main-Mömling-Elsava (AMME) übertragen. Der Zweckverband AMME mit Sitz in Erlenbach am Main ist neben der Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet auch für die Trinkwasserversorgung von Mitgliedsgemeinden verantwortlich.

Bewährte ABB-Steuerungstechnik

In der neuen Trinkwasserversorgungsanlage und für die Wasserverteilung wurde mit einem AC 800M-Controller, speicherprogrammierbaren Steuerungen AC500 und ACQ580-Frequenzumrichtern in größerem Umfang Steuerungs- und Antriebstechnik von ABB verbaut.

Die Steuerung der neuen Anlage erfolgt zentral über einen Controller AC 800M vom Typ PM860, der an das ABB-Prozessleitsystem System 800xA in der Betriebsleitstelle des Zweckverbands angebunden ist. SPSen AC500 kommen in den vier Übergabeschächten zum Einsatz, über die das Trinkwasser im Versorgungsgebiet der Marktgemeinde verteilt wird. In jedem Übergabeschacht dient eine AC500 als Datensammler für die Durchflussmengen und zur Übermittlung der Daten an den Controller in der Trinkwasseraufbereitung.

Der Zweckverband AMME verlässt sich seit Langem auf Controller und SPSen von ABB. Udo Peichl, Bereichsleiter Betriebstechnik beim Zweckverband AMME, erläutert: „Den AC 800M setzen wir seit 2004 ein. Mit der Zeit ist die AC500 als kostengünstige Steuerungsvariante hinzugekommen. Derzeit sind im gesamten Verbandsgebiet ungefähr 160 Stationen aufgeschaltet, die etwa je zur Hälfte aus AC 800M und AC500 bestehen.“

Die Produktfamilie der AC 800M-Controller umfasst mehrere Module, die aus CPUs, Kommunikations- und Stromversorgungsmodulen bestehen. Es sind mehrere CPU-Module erhältlich, die sich hinsichtlich Verarbeitungsleistung, Speichergröße, SIL-Einstufung und Redundanzunterstützung voneinander unterscheiden. Die AC500 ist die leistungsstärkste SPS von ABB mit vielen Kommunikationsmöglichkeiten und E/A-Fähigkeiten. ABB bietet für die AC500 spezielle Bibliotheken für den Wassersektor an, die erweiterte Pumpenfunktionen, Datenspeicherung, den Fernzugriff und eine zuverlässige Datenübertragung ermöglichen.

ACQ580 für Pumpen- und Gebläseregelung

Bei den Frequenzumrichtern zur Regelung von Pumpen und Gebläsen fiel die Wahl des Planungsbüros auf den ACQ580 von ABB. Die Geräte dieser Produktreihe sind speziell für den Einsatz im Wasser- und Abwasserbereich ausgelegt und verfügen über eine breite Palette integrierter Pumpenfunktionen, um einen sicheren Wasserfluss zu gewährleisten.

Bei der Trinkwasserversorgung des Marktes Eschau werden die ACQ580 für diverse Aufgaben eingesetzt, darunter für die Regelung der Rohwasserpumpen für die Ultrafiltrationsanlage, der Spülwasserpumpen und Spülgebläse der Ultrafiltrationsanlage sowie im Tiefbrunnen „Quelle“ für die Druckerhöhungsanlage und Überhebeanlage für den Ortsteil Hobbach. Die Frequenzumrichter mit Leistungen zwischen 4 Kilowatt und 30 Kilowatt sind dezentral an den Aggregaten vor Ort installiert.

Hohe Bedienfreundlichkeit und Sicherheit

Der ACQ580 ist Teil der All-Compatible-Plattform von ABB. Alle Frequenzumrichter zeichnen sich durch ein gleiches Look-and-Feel, konsistente Inbetriebnahme und Parametrierung aus, besitzen ein gemeinsames Bedienpanel mit Klartextanzeige und teilen sich Zubehör wie Feldbus- oder E/A-Module sowie Tools wie den Drive Composer für die Antriebsinbetriebnahme, Prozessoptimierung und Überwachung. „Die Struktur der Frequenzumrichter ist eindeutig und die Grundfunktionen kann fast jeder auf die Schnelle einstellen“, lobt Udo Peichl die Bedienfreundlichkeit der Geräte.

Er schätzt noch eine weitere Eigenschaft der ABB-Frequenzumrichter. In den Geräten steht eine interne Spannungsversorgung zur Verfügung, die bei einem kurzzeitigen Stromausfall intern die Elektronik mit 24 Volt DC-Hilfsspannung versorgt. Das habe, so der Bereichsleiter Betriebstechnik, den Vorteil, dass die Frequenzumrichter über die Handbedienung selbst für den Fall bedienbar sind, dass die USV ausfällt.