EVG Lufttechnik ist im Bereich der Entwicklung und Fertigung von Industrieventilatoren tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert leistungsfähige Radial- und Axialventilatoren für unterschiedliche Anwendungen, die zur Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit in Maschinen, Anlagen, Hoch- und Tiefbauten beitragen. EVG-Radialventilatoren decken ein Volumenstromspektrum von 100 m³/h bis circa 1 Million m³/h ab, bei Axialventilatoren sind es 500 m³/h bis circa 2 Millionen m³/h. Sie bieten dadurch ausreichend Spielraum für Lösungen auch in der großvolumigen Lüftungstechnik.
Mission Possible: NASA nutzt ABB-Technologie im neuen Windkanal
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die EVG Lufttechnik GmbH (EVG) entwickelt und fertigt Lüftungsanlagen und Industrieventilatoren. Als Ein-Mann-Betrieb in der Nähe von Stuttgart gegründet, hat sich EVG in den letzten 40 Jahren zu einer international agierenden Unternehmensgruppe mit etwa 150 Beschäftigten entwickelt. Neben Ventilatoren für Industrieanwendungen hat das Unternehmen auch Systeme für Windkanalanwendungen, Indoor-Skydiving-Windtunnel, Prüfstände für die Formel 1 und Fahrtwindgebläse im Portfolio. Die Ventilatoren können bei sehr hohem Wirkungsgrad und niedrigen Schallwerten Luftgeschwindigkeiten in der Flugkammer von weit über 300 km/h erreichen. Doch wer bei Ventilatoren an Geräte mit üblichen Industriemaßen denkt, wird bei den Ventilatoren der EVG überrascht sein. Denn die Geräte des Unternehmens aus Eberdingen-Hochdorf können einen Durchmesser von mehreren Metern haben.