Pulsmesser für Motoren: ABB Ability Smart Sensoren sorgen für reibungslose Produktion
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Natriumcarbonat, sprich Soda, ist durch Wasch- und Reinigungsmittel ein fester Bestandteil unseres Alltags. Doch wird Soda auch in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, etwa bei der Herstellung von Papier und Pappe als Entschäumer und zur Neutralisation, bei der Glasproduktion oder in der Textilindustrie, um Farben zu fixieren. Einer der größten Sodaproduzenten in Europa ist der polnische CHIECH-Konzern. Im sachsen-anhaltinischen Stassfurt stellt die CIECH Soda Deutschland GmbH, ein Tochterunternehmen des Chemiekonzern, calciniertes Soda und Natron her. Was das mit ABB zu tun hat? ABB Ability Smart Sensoren überwachen große Motoren von Anlagen, die autark laufen oder nicht regelmäßig kontrolliert werden können. So sorgen die intelligenten Sensoren für eine höhere Anlagenverfügbarkeit und für planbare Instandhaltungsarbeiten.