Das Drive Connectivity Panel von ABB bietet Einblicke in die Antriebsdaten von Frequenzumrichtern aus verschiedensten industriellen Umgebungen. Dabei nutzt ABB die aktuellsten Mobilfunk-Technologien für das Internet der Dinge (IoT), um Frequenzumrichter zu digitalisieren und an die Cloud anzubinden. Die direkte Verbindung des Panels zu ABB Ability Cloud-Diensten ist bisher einzigartig.
Das Drive Connectivity Panel ist in der Lage, eine Vielzahl von Informationen aus den Frequenzumrichtern auszulesen und zu visualisieren. Dabei kann sowohl auf die Einstellungen des Motorverhaltens und Regelungsmakros zugegriffen als auch Daten bezüglich der Energieeffizienz gesammelt werden. Die Betriebsdaten des Geräts können zusammen mit Ereignisprotokollen direkt per NB-IoT über das Mobilfunknetz an die Cloud gesendet werden.
Die sichere Konnektivität zu den ABB Ability Cloud-Diensten mit entsprechender Datenverschlüsselung und hoher Cybersecurity ermöglicht Kunden durch kontinuierliche Daten-Uploads, den Zustand ihrer ABB-Frequenzumrichter, Leistungskennzahlen, Ereignisse sowie Echtzeit- und historische Parametertrends aus der Ferne zu überwachen.
Viele Unternehmen können es sich aus Kostengründen nicht leisten, ihre Maschinen während laufender Produktion anzuhalten, um zu prüfen, wie effizient die Frequenzumrichter und der komplette Antriebsstrang arbeiten, ob es Anzeichen eines bevorstehenden Ausfalls gibt oder ob es Möglichkeiten zur Minimierung solcher Ausfälle gibt. Die direkte Verbindung des Drive Connectivity Panels zur Cloud ist in diesem Fall ideal.
Die einfache Installation und gewohnte Menüführung reduzieren den Aufwand während der Inbetriebnahmezeit auf ein Minimum. Das Plug & Play-Gerät kann dank gleicher Dimensionen in die bestehende Flotte integriert werden und an die ABB Ability Cloud-Dienste angebunden werden. In dem Gerät sind ein NB-IoT-Modem sowie eine SIM-Karte und Hochleistungsantenne integriert. Auch der Datentarif, welcher für die Kommunikation über das NB-IoT-Mobilfunknetz notwendig ist, ist in dem Service ABB Ability Condition Monitoring für Frequenzumrichter beinhaltet.
Dank der breiten Verfügbarkeit neuester Mobilfunk-Technologien wie NarrowBand IoT (NB-IoT) und Bluetooth kann das Panel bei Frequenzumrichtern in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Dazu gehören Geräte- und Anlagenmanagement, Zustandsfernüberwachung, vorbeugende Instandhaltung, Produktnutzungsanalyse sowie Produktoptimierung und -individualisierung. Über die Bluetooth-Schnittstelle des Panels kann bei Bedarf über die Drivetune App auf den ABB Remote Support zugegriffen werden.
Mehr erfahren