Digitaler Holzbau schafft neue Formen
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Im Architekturprojekt DFAB HOUSE schaffen gleich mehrere neuartige, digitale Bautechnologien zum ersten Mal den Sprung vom Labor in die Praxis. Dank ABB-Technik wird das innovative Gebäude zum Smart Home.
Die Digitalisierung im Holzbau ist nichts Neues. Einzelne Bauelemente werden schon seit einigen Jahren mit computergestützten Anlagen gefertigt. Dennoch kann die Architektur heute dank der digitalen Bauweise auf fundamental neue Formen und Ausdrucksweisen hoffen. In den vergangenen Monaten haben Forscher der Professur für Architektur und digitale Fabrikation der ETH Zürich ein neues, digitales Holzbauverfahren entwickelt: Spatial Timber Assemblies. Die Methode erlaubt Architekten, geometrisch komplexe Holzmodule effizient zu realisieren.
Wellen statt Kanten
„Die digitale Fabrikation und die Verwendung von Robotern im Bau kann man mit einem 3-D-Druckprozess vergleichen“, sagt Matthias Kohler, Professor für Architektur und digitale Fabrikation an der ETH Zürich. „Roboter zerteilen einzelne Elemente wie Holzlatten im exakt richtigen Winkel und fügen die Teile im Anschluss auf den Millimeter genau zusammen.“ Gewellte Dächer und Wände, die sich heute oft nur in einem zeitaufwendigen Prozess herstellen lassen, könnten also in Zukunft einen Kontrast zu den heutigen, primär rechtwinkligen Gebäudeformen bieten. Die Entwicklung freut Architekten. „Wir erschließen total neues Gestaltungspotenzial“, sagt Kohler. Die neue Baumethode wird nun erstmals in einem Architekturprojekt eingesetzt, welches das Forschungslabor verlassen wird: im DFAB HOUSE, das auf dem Forschungsgebäude NEST im schweizerischen Dübendorf realisiert worden ist. Es ist das erste Mal, dass ein großmaßstäbliches Architekturprojekt mit dem Einsatz von ABB-Robotern im weltweit einzigartigen Robotic Fabrication Laboratory an der ETH Zürich umgesetzt wird.
„Das innovative Bauvorhaben ist ein anschauliches Beispiel dafür, was wir alles erreichen können, wenn Menschen und moderne Technik Hand in Hand arbeiten.“
Nachhaltiger Gebäudebetrieb
Für die Gebäudeautomation und die Energieverteilung im Pionierbau wird ebenfalls ABB-Technik zum Einsatz kommen. Mit einem KNX-System werden sich die Energieflüsse im Gebäude detailliert messen und optimieren lassen. Die Gastforscher der Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt), die das DFAB HOUSE in naher Zukunft beherbergen wird, dürfen sich also über unzählige komfortsteigernde Smart-Home-Funktionalitäten freuen. „Als Partnerin des Projekts DFAB HOUSE engagiert sich ABB sowohl für die Grundlagenforschung als auch für den Wissenstransfer zwischen Forschung und Industrie“, sagt Bernhard Caviezel, Produktmarketingdirektor bei ABB Schweiz. „Das innovative Bauvorhaben ist ein anschauliches Beispiel dafür, was wir alles erreichen können, wenn Menschen und moderne Technik Hand in Hand arbeiten.“
Das DFAB HOUSE ist eine dreistöckige Wohneinheit, die 2018 auf dem imposanten Forschungs- und Innovationsgebäude NEST im schweizerischen Dübendorf aufgebaut worden ist. Es ist weltweit das erste Gebäude, das gleich mehrere neuartige, digitale Bauprozesse unter einem Dach vereint. Acht Professuren der ETH Zürich und diverse Industriepartner, darunter ABB, sind am Projekt DFAB HOUSE beteiligt. Die Gebäude module werden zu großen Teilen im Robotic Fabrication Laboratory der ETH mit ABB-Robotern vorfabriziert.