Energieeinsparpotenziale leicht identifizieren: der neue Service „ABB Ability Digital Powertrain Energy Appraisal“

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Weltweit sind in der Industrie 300 Millionen motorbetriebene Systeme im Einsatz. Viele dieser Systeme sind jedoch veraltet und echte Stromfresser. Mit der Umstellung auf hocheffiziente Systeme ließe sich der globale Stromverbrauch um bis zu 10 % reduzieren. Solch eine Umrüstung ist einer der einfachsten und kostengünstigsten Wege, um sowohl den Energieverbrauch als auch die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zu senken. Eine Energieeffizienzbewertung stellt für Unternehmen jedoch bislang eine zeitaufwendige manuelle Erfassung und Auswertung von Daten dar. Der neue digitale Service ABB Ability Digital Powertrain Energy Appraisal ermöglicht Industrieunternehmen nun, Energieeinsparpotenziale in ihren Anlagen einfach zu erkennen.

Bei der Erfassung von Energieeinsparpotenziale werden häufig lediglich die größeren motorbetrieben Systeme mit dem mutmaßlich vielversprechendsten Energiesparpotenzial berücksichtigt. Kleinere elektrische Antriebe, bei welchen die erheblichen Einsparpotenziale nicht so offensichtlich sind, werden leicht übersehen.

„Die Herausforderung für einen Industriebetrieb mit mehreren Hundert Elektromotoren liegt darin, einen Anfang zu finden. ABB hat den neuen Service entwickelt, um durch die Analyse von Motordaten und die Ermittlung von Investitionsschwerpunkten maximale Energieeffizienzgewinne zu erzielen, die Betriebskosten zu senken und CO2-Emissionen zu verringern.“

Michael Pfeffer, Leiter des Geschäftsbereichs Service bei ABB Motion Deutschland

Mit dem ABB Ability Digital Powertrain Energy Appraisal können die Betriebsdaten einer ganzen Flotte digital vernetzter Motoren energetisch bewertet werden. Die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht die Identifizierung und Priorisierung von Energieeinsparpotenzialen in den motorbetriebenen Systemen von Anlagen. Die Messdaten geben einen Eindruck, wo und wie viel Energie durch die Umrüstung auf hocheffiziente Technologie eingespart werden kann. Das ermöglicht Industrieunternehmen, datengestützte Entscheidungen über zukünftige Investitionen zu treffen.

Wie das ABB Ability Digital Powertrain Energy Appraisal in der Praxis funktioniert, wird am Beispiel Waggeryd Cell deutlich. Waggeryd Cell ist Betreiber einer Zellstofffabrik in Südschweden und branchenweit führend hinsichtlich der Energieeffizienz seiner Anlagen. Das Unternehmen verfügt bereits über die Zustandsüberwachungslösung ABB Ability Condition Monitoring, welche die Daten digital vernetzter Motoren in Mahlaggregaten, Prozesspumpen, Lüftern und Förderbändern analysiert. Diese Daten nutzten die ABB-Experten für die energetische Bewertung mit dem Digital Powertrain Energy Appraisal. So konnten die zehn Motoren mit dem größten Potenzial zur Verbesserung der Energieeffizienz bestimmt werden. Waggeryd kann durch den Austausch von sechs dieser Motoren den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren.

Mehr erfahren

Unsere Experten

ntriebstechnik-abb-heade

Expertenteam Antriebstechnik

ABB ist der weltweit führende Anbieter von Antrieben und Motoren. Unsere Experten decken das gesamte Spektrum an Frequenzumrichtern und Stromrichter,Elektromotoren sowie Generatoren ab.