Abwasser-Messtechnik Für die effiziente Wasseraufbereitung
Um eine Einhaltung der Umweltbestimmungen und gesetzlichen Grenzwerte für Abwässer nachzuweisen, müssen kommunale und industrielle Anlagen, die Abwasser entsorgen, die Chemikalienkonzentrationen und das Volumen ihrer Abwässer überwachen und aufzeichnen. Der pH-Wert und die Durchflussmenge werden üblicherweise überwacht und aufsummiert. Es ist wichtig, dass diese Größen zuverlässig aufgezeichnet werden, um bei Störfällen oder Prüfungen problemlos auf die Originaldaten zugreifen und diese darstellen zu können.
Die ScreenMaster papierlosen Schreiber von ABB werden häufig in Abwasser-Überwachungssystemen eingesetzt, um die Prozesssignale zu messen, anzuzeigen und in einem manipulationssicheren Format zu speichern. Moderne Funktionen ermöglichen die Fernanzeige über einen Webserver oder die Benachrichtigung per E-Mail bei Grenzwertüberschreitungen. Nach der Aufzeichnung können die Daten an einen Remote-Server weitergeleitet werden, wo sie langfristig gespeichert werden können. Mit dem ABB DataManager, einem Softwareanalyse-Tool, können die Originaldaten an einem PC überprüft und analysiert werden, um ihre Unversehrtheit sicherzustellen.
Softstarter: Energieverbrauch und Pumpen Abnutzung reduzieren
Mit dem Softstarter PSTX trägt ABB indirekt zum Schonen der Ressource Wasser bei, da er den Energieverbrauch und die Abnutzung von Pumpen und anderen wasserbezogenen Anlagen reduziert. Ein Softstarter ist ein elektronisches Gerät, das den Anlaufstrom von elektrischen Motoren begrenzt und somit den Verschleiß der Maschine reduziert. Wenn ein Motor gestartet wird, benötigt er normalerweise einen hohen Strom, der zu einem schnellen Verschleiß der mechanisch zusammenhängenden Komponenten führen kann. Der Softstarter sorgt dafür, dass der Stromanstieg kontrolliert wird, was die Belastung der Bauteile und der Maschine reduziert und ihre Lebensdauer verlängert. 
Im Fall von wasserbezogenen Anlagen wie Pumpen bedeutet eine längere Lebensdauer der Maschine, dass sie weniger oft ausgetauscht werden müssen. Dies reduziert den Bedarf an neuen Pumpen und somit auch den Bedarf an Rohstoffen, Energie und Wasser, die für die Herstellung und den Transport der Pumpen benötigt werden. Darüber hinaus kann der Softstarter auch dazu beitragen, den Energieverbrauch der Anlage zu reduzieren, indem er nach der Anlaufphase auf den integrierten Bypass wechselt und der Motor somit direkt am Versorgungsnetz hängt, ohne Verluste durch die dreiphasig verbauten Leistungshalbleitern. Der Stromfluss wird gesteuert und Energieverluste- und -verschwendung verhindert. Dies führt zu einer Reduzierung des Energiebedarfs und somit zu einer indirekten Einsparung von Wasserressourcen, die zur Erzeugung von Energie benötigt werden. Insgesamt kann der Einsatz eines Softstarters wie des PSTX von ABB dazu beitragen, die Ressourceneffizienz von wasserbezogenen Anlagen zu verbessern und somit zur Schonung der Ressource Wasser beitragen.
Der PSTX bietet neben der Strombegrenzung auch die Möglichkeit einer Drehmomentsteuerung. Die hat den Vorteil, dass vor allem beim Stoppen von Pumpen kein schädlicher Wasserschlag in Rohrleitungen entsteht, der zu Rohrschäden führt. Dies wiederum führt zu weniger Wasserleckage.