Rotierende Phasenschieber: ABB stabilisiert britisches Stromnetz

Illustration
Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB konnte sich einen Großauftrag von Statkraft, Europas größtem Erzeuger erneuerbarer Energie und international führend im Bereich Wasserkraft, sichern. Der Auftrag umfasst die schlüsselfertige Lieferung einer Lösung, die dazu beiträgt, die für den stabilen Betrieb des britischen Stromnetzes erforderliche Systemträgheit zu gewährleisten. Großbritannien stellt wie zahlreiche Staaten von fossilen Brennstoffen auf die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind um. Im Rahmen des Projekts wurden im „Lister Drive Greener Grid Park“ in Liverpool zwei Phasenschiebersysteme mit hohem Trägheitsmoment installiert. Diese sind inzwischen betriebsbereit und stellen rund ein Prozent des für 2025 prognostizierten Bedarfs an Momentanreserve in Großbritannien bereit.

Bis dato hat die Trägheit der rotierenden Massen konventioneller Kraftwerksturbinen die erforderliche Momentanreserve zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität bereitgestellt. Da die Kraftwerke stillgelegt wurden, verringert sich die Systemträgheit im Netz. Innovative Lösungen wie „Greener Grid Parks“ sind Teil eines umfassenden Konzepts zur Ersetzung der Massenträgheit, die durch die Abschaltung von insgesamt fünf Kohlekraftwerken verloren geht.

Was sind rotierende Phasenschieber?

Rotierende Phasenschieber sind große rotierende Maschinen, die den Betrieb von kohle- oder gasbetriebenen Generatoren imitieren, indem sie eine alternative Trägheitsquelle bieten. ABB hat bereits in zahlreichen Anlagen weltweit Phasenschiebersysteme eingesetzt, um die Stromnetze zu stärken. Das Lister Drive-Projekt ist jedoch weltweit die erste Anlage, die durch die Kombination eines rotierenden Phasenschiebers mit einem 40 Tonnen schweren Schwungrad eine zusätzliche Erhöhung der Massenträgheit erreicht. Dadurch wird das sofort verfügbare Trägheitsmoment um den Faktor 3,5 gesteigert, was es ermöglicht, die Netzfrequenz und -spannung konstant zu halten und gleichzeitig die strikten Grenzwerte zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität einzuhalten.

Rotierende Phasenschieber von ABB

„Die Dekarbonisierung der Stromerzeugung ist ein zentrales Element unserer Reise zu Netto-Null. Die Herausforderung besteht darin, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ohne die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromnetze zu beeinträchtigen. Hier wird rotierenden Phasenschiebern eine entscheidende Rolle zukommen. Deswegen freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit Statkraft an diesem bahnbrechenden Projekt arbeiten konnten, das bereits jetzt beweist, wie die Herausforderung Momentanreserve mit Hilfe innovativer Technologie gemeistert werden kann.”

Heikki Vepsäläinen, Leiter der ABB-Division Large Motors and Generators

ABB hat in Schweden die Phasenschiebersysteme mit hohem Trägheitsmoment hergestellt, die anschließend von ABB-Technikern in Großbritannien installiert wurden. Um den reibungslosen Betrieb dieses zentralen Systems rund um die Uhr sicherzustellen, hat Statkraft mit ABB einen 10-Jahres-Servicevertrag abgeschlossen, der geplante Instandhaltung und Soforthilfe umfasst. Derzeit wird ein umfassendes Paket von ABB Ability-Lösungen zur digitalen Zustandsüberwachung implementiert, um die Leistung zu optimieren und den Wartungsbedarf vorherzusagen. Durch die Auswertung von Echtzeitdaten mithilfe cloudbasierter Analysen kann das Team gezielte Korrekturmaßnahmen planen, noch bevor Störungen auftreten, was die Zuverlässigkeit des Systems erhöht.

Über Statkraft

Statkraft ist Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie und international führend im Bereich Wasserkraft. Der Konzern erzeugt Strom aus Wasser, Wind, Sonne und Gas, liefert Fernwärme und ist ein bedeutender globaler Akteur im Energiehandel. Das Unternehmen beschäftigt 5.300 Mitarbeiter in 21 Ländern.

Unsere Experten

ntriebstechnik-abb-heade

Expertenteam Antriebstechnik

ABB ist der weltweit führende Anbieter von Antrieben und Motoren. Unsere Experten decken das gesamte Spektrum an Frequenzumrichtern und Stromrichter,Elektromotoren sowie Generatoren ab.