Schnellladen von Elektrofähren mit ABB-Technologie
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Der städtische Nahverkehrsbetreiber Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) aus Amsterdam hat es sich zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges und emissionsfreies Verkehrsunternehmen zu werden. Der Austausch der Dieselfähren aus den 1930er Jahren ist dabei ein wichtiger Schritt bei der Erreichung dieses Ziels. Insgesamt fünf neue Elektrofähren sollen in Zukunft Passagiere und Autos auf drei verkehrsreichen Nordseekanalrouten befördern. Und das rund um die Uhr. Die Herausforderung: Das Aufladen der Batterien muss zwischen den Fahrten so zügig wie möglich erfolgen. Die Frequenzumrichter-Technologie von ABB sichert dabei die zuverlässige Stromversorgung der Schnellladeeinheiten.