Der FBIP-21 Adapter ist eine optionale Erweiterung für den HLK-Frequenzumrichter ACH580 von ABB. Es ermöglicht eine Verbindung mit einem BACnet/IP-Netzwerk und macht ein Gateway überflüssig.
Was ist der Unterschied zwischen diesem Adapter und einem Gateway?
Der Adapter unterscheidet sich von einem Gateway, indem er Daten nicht interpretiert oder übersetzt, sondern sie lediglich von einem Medium zum nächsten weiterleitet, während er selbst unsichtbar bleibt. Dadurch ist die Einrichtung des Adapters einfacher als bei einem Gateway und garantiert, dass keine Daten verloren gehen. Durch die Nutzung des BACnet-Protokolls und der Adapter-Technologie ist das System vollständig transparent, und durch die serielle und Ethernet-Kommunikation kompatibel mit der lokalen Verkabelung.