Ultra-Low Harmonic Drives bieten auch Vorteile hinsichtlich der Effizienz des Stromnetzes – je höher der Oberschwingungsgehalt, desto höher der Leitungsstrom im Netz und desto höher infolgedessen die Netzverluste.
Wenn ein System anfällig für Oberschwingungen ist, werden Geräte wie Transformatoren und Verkabelung zum Ausgleich häufig überdimensioniert. Das erhöht nicht nur die Kosten, es bedeutet auch, dass eine Anlage nicht ihre volle Kapazität nutzt. Durch die Verringerung von Oberschwingungen können andere Verbraucher im Stromnetz angemessen dimensioniert werden und näher an ihrer Nennlast arbeiten, was den Wirkungsgrad erhöht.
3. Softstarter: Schutz der mechanischen Teile
In HLK-Anwendungen werden Frequenzumrichter durch ein Softstartsystem unterstützt. Wenn beispielsweise Ventilatoren direkt eingeschaltet werden, starten sie mit voller Drehzahl. Die bei dieser Anlassmethode unvermeidlichen Druckstöße können die Luftkanäle, empfindliche Filter und den Ventilator selbst beschädigen. Die Verwendung eines Softstartsystems stellt sicher, dass das System durch sanftes Hochfahren geschützt wird, und sorgt für eine längere Lebensdauer. Ähnliches gilt für Pumpen und Kompressoren.
4. Die Rolle der Digitalisierung
Im Gesundheitswesen ist die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Kernsysteme wie etwa HLK-Anlagen von entscheidender Bedeutung. Sensoren, die über das gesamte System verteilt sind, können potenzielle Leistungsprobleme rechtzeitig erkennen und die Betreiber darüber in Kenntnis setzen. Die Gewährleistung eines einfachen Echtzeitzugriffs auf diese Daten in einer Cloud-Umgebung ermöglicht es dem Facility Management, vorbeugende Wartungsarbeiten durchzuführen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, bevor Probleme eskalieren.
Viele moderne Antriebe können auch feststellen, wenn Variablen den Normbereich verlassen. Und fortschrittliche Systeme, einschließlich solcher, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, können automatisch Verstopfungen von Lüftungsanlagen, Getriebe, die geschmiert werden müssen, Pumpen mit bevorstehenden Lagerausfällen oder andere Probleme, die das System gefährden könnten, erkennen.
Der effektive Einsatz digitaler Technologien kann die Qualität, Effizienz und Verwaltung der HLK-Infrastruktur verbessern. Neben der Zustandsüberwachung in Echtzeit erleichtern andere digitale Technologien auch die Instandhaltung von HLK-Systemen. Augmented Reality (AR)-Reparaturtechnologie, benutzerfreundliche Smartphone-Apps für die Einrichtung und Einstellung und On-Demand-Fernberatung durch Experten sind nur einige Beispiele.
Aufbau eines idealen HLK-Systems
Wenn das HLK-System einer Einrichtung einwandfrei funktioniert, bemerken die Patienten nicht einmal, dass es vorhanden ist. Wenn allerdings Störungen auftreten, kann es zu ernsthaften Problemen kommen – daher sind Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend. Moderne, hocheffiziente Geräte und leicht zugängliche digitale Produkte bieten den Einrichtungen des Gesundheitswesens eine unkomplizierte Möglichkeit, auch die höchsten Anforderungen der Branche zu erfüllen.