In einem Industrieprozess muss eine Maschine bei Störungen schnell und zuverlässig in einen sicheren Zustand überführt, das heißt meist gestoppt, werden. Nach dem Stopp darf sie nicht unerwartet wieder anlaufen. Entsprechend der Applikation und den Arbeitsabläufen kann es auch notwendig sein, die Maschine zeitweise mit geringerer Geschwindigkeit zu betreiben.
Fehlfunktionen von Maschinen können gravierende Folgen haben und die Gesundheit von Menschen gefährden. Es liegt im Interesse der Maschinenbauer und Systemintegratoren, für die Sicherheit der von ihnen gelieferten Produkte oder Maschinen Sorge zu tragen. Die antriebsbasierte funktionale Sicherheit hilft, Sicherheitsrisiken zu minimieren.
Maschinensicherheit betrifft fast alle Branchen
Die Minimierung jeglicher Sicherheitsrisiken ist für den gesamten Lebenszyklus einer Maschine oder Anlage unabdingbar und das Thema Maschinensicherheit betrifft fast alle Branchen. ABB ist ein Pionier im Bereich der Maschinensicherheit und verfügt über mehrere Baureihen von Niederspannungsfrequenzumrichtern, die entweder mit einer standardmäßigen oder einer optionalen integrierten Sicherheitsfunktionalität ausgestattet sind.
Bei antriebsnahen Sicherheitsfunktionen wie der sicher begrenzten Drehzahl (Safe Torque Off, STO), ergibt es Sinn, diese in den Frequenzumrichter zu integrieren. Frequenzumrichter von ABB wie der Industrial Drive ACS880 verfügen bereits standardmäßig über die Sicherheitsfunktion STO, die die Maschine sicher in einen drehmomentfreien Zustand überführt beziehungsweise einen plötzlichen Anlauf verhindert. Die Sicherheitsfunktionen sind vordefiniert und geprüft; die Einstellung erfolgt einfach über Parametrierung. Bei verteilten Anlagen kann man dadurch zwar nicht auf übergeordnete Steuerungen verzichten; Funktionen lassen sich aber übersichtlicher strukturieren.