Je mehr Informationen die ABB-Experten mit der Anfrage erhalten, desto schneller lässt sich das Problem beheben. Die Basisdaten sind:
- Typenbezeichnung: Um welches Produkt handelt es sich?
- Anwendung: Förderband, Pumpe oder Kompressor – wo befindet sich das Produkt im Einsatz?
- Fehlercode: Falls vorhanden, unterstützt er bei einer gezielten Problembehandlung.
- Fehlerbeschreibung: Liegt kein Fehlercode vor, kann eine detaillierte Fehlerbeschreibung helfen.
- Seriennummer: Diese gibt Aufschluss, ob bei dem Produkt bereits Support Dienstleistungen erfolgt sind.
Funktioniert eine Applikation bei der Inbetriebnahme nicht so wie vom Kunden gewünscht, kommen meist mehrere Ursachen in Frage. Lässt sich beispielsweise ein Frequenzumrichter nicht per übergeordneter SPS zuschalten, kann ein Hardwarefehler vorliegen: Der Umrichter ist nicht richtig angeschlossen. In solch einem einfachen Fall hilft oft ein klärendes Telefonat und eine E-Mail mit Screenshots aus dem Handbuch, die dem Kunden basierend auf dessen Funktionsbeschreibung die richtige Belegung der Klemmleiste bildlich veranschaulichen. Doch ebenso können falsche Parametereinstellungen des Frequenzumrichters die Fehlerquelle darstellen.