Emissionsfreie Schifffahrt: Lissabon bei Klimaneutralität auf Kurs

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Als Zentrum der portugiesischen Entdeckungen im 15. und 16. Jahrhundert spielt Lissabon in der Geschichte der Seefahrt eine wichtige Rolle. Von hier aus starteten Entdecker wie Vasco da Gama und Fernão de Magalhães ihre epischen Reisen, um neue Handelsrouten zu erschließen und unbekannte Gebiete zu erforschen. Heute ist der Hafen von Lissabon nicht nur ein wichtiger Umschlagplatz für Container und Kreuzfahrtschiffe. Täglich nutzen tausende von Pendlern die Fähren des Tejos, um zur Arbeit und zur Schule zu kommen oder sich mit Freunden im Zentrum zu treffen. Bisher kamen fossil betriebene Fähren zum Einsatz. Doch die Dieselfähren passen weder zum Image als „European Green Capital 2020“ noch zu den Zielen Portugals, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. Deshalb hat ABB nun das erste von zehn emissionsfreien Schiffe an den Start gebracht.