Die Dual Fuel, Electric+ (DFE+)-Lösung ist eine fortschrittliche Antriebstechnologie, die von ABB und MAN Energy Solutions für Schiffe, insbesondere für Flüssigerdgas (LNG)-Tanker, entwickelt wurde. Diese Lösung kombiniert zwei Hauptkomponenten:
- Dual Fuel Motor: Der MAN 49/60DF Motor, der in der DFE+-Lösung verwendet wird, ist ein Dual-Fuel-Motor. Das bedeutet, dass er mit zwei verschiedenen Kraftstoffarten betrieben werden kann – in der Regel mit einer Kombination aus Flüssigerdgas (LNG) und Diesel. Dies ermöglicht eine flexible Kraftstoffnutzung, die sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient ist.
- Electric+ (Elektrisches) System: Dies bezieht sich auf das dynamische AC-Stromverteilungs- und Steuerungssystem von ABB, das in der DFE+-Lösung integriert ist. Dieses System ermöglicht eine optimierte und effiziente Verteilung der elektrischen Energie an Bord des Schiffes. Es passt die Energieverteilung dynamisch an die aktuellen Betriebsbedingungen an, was zu einer verbesserten Gesamteffizienz und geringerem Kraftstoffverbrauch führt.
Insgesamt zielt die DFE+-Lösung darauf ab, die Energieeffizienz von LNG-Tankern zu verbessern, indem sie moderne Motorentechnologie mit fortgeschrittenen elektrischen Systemen kombiniert. Dies führt zu reduzierten Emissionen und Betriebskosten, was im Einklang mit den zunehmend strengen internationalen Emissionsvorschriften steht.