Neue Generation an effizienten Leitungsschutzschaltern
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Was meinen Sie, wann wir unseren ersten Sicherungsautomaten auf den Markt gebracht haben? Vor 50 Jahren? Vor 80 Jahren? Beides falsch: Als Pionier der Elektrotechnik haben wir bereits vor über 100 Jahren unseren ersten Sicherungsautomaten eingeführt. In diese Tradition reiht sich die neue Generation an Leitungsschutzschaltern ein. Der neu gelaunchte S300P verbessert nicht nur die Sicherheit, die Leistung sowie die Effizienz der Installation, sondern ermöglicht durch einen QR-Code auch den schnellen Zugriff auf Dokumentationen, Zertifikate und technische Daten.