Warum Smart Home heute leichter ist als gedacht

Ein Busch One Touch 7 Pad von ABB Busch Jäger zur Steuerung sämtlicher Smart Home Funktionen, wie Jalousien, Türkamera, Heizung, Lichtschalter, Energieverbrauch etc.
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Viele Menschen stehen dem Smart Home noch immer skeptisch gegenüber. Zu komplex, zu technisch, zu aufwendig – so die verbreitete Annahme. Doch genau dieser Eindruck gehört längst der Vergangenheit an. Denn moderne Smart-Home-Lösungen sind heute vor allem eines: einfach.

Das Bild vom komplizierten Smart Home stammt aus einer Zeit, in der Insellösungen dominierten. Unterschiedliche Systeme, fehlende Kompatibilität und ein hoher Installationsaufwand machten den Einstieg tatsächlich anspruchsvoll.

Heute zeigt sich ein anderes Bild: Die Smart-Home-Technologie ist im Alltag angekommen – leise, zuverlässig und nutzerorientiert. Laut einer Bitkom-Studie nutzen 46 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Smart-Home-Anwendung. 2020 waren es noch 37 Prozent und 2018 sogar nur 26 Prozent. Der Grund liegt auf der Hand: Die Technik funktioniert und sie vereinfacht den Alltag. Hersteller wie Busch-Jaeger setzen bewusst auf intuitive Bedienkonzepte, kabellose Nachrüsttechnik und zentrale Bedienelemente. Damit ist jedes smarte Zuhause kontrollierbar, ohne dass sich die Nutzer jemals mit der technischen Struktur dahinter befassen müssen. Moderne Systeme passen sich an das Leben der Menschen an und nicht umgekehrt.

Einfach starten und flexibel wachsen

Ein entscheidender Wandel liegt im Einstieg selbst. Smart Home beginnt heute nicht mehr mit einer Komplettinstallation, sondern oft mit einer einzelnen Anwendung. Genau darin liegt seine Stärke. Moderne Lösungen ermöglichen es, Funktionen gezielt nachzurüsten – unabhängig davon, ob es sich um eine Mietwohnung oder ein Einfamilienhaus handelt. Raumtemperatur, Licht oder Jalousien lassen sich Schritt für Schritt integrieren, ohne dass bauliche Eingriffe oder eine komplexe Systemplanung nötig sind.

Ein gutes Beispiel dafür sind die neuen elektronischen Raumtemperaturregler von Busch-Jaeger. Sie sind so konzipiert, dass sie in Mietwohnungen ebenso funktionieren wie in Einfamilienhäusern. Das Einstiegsmodell verfügt über einen klassischen Drehregler und ermöglicht bereits eine effiziente Temperaturregelung ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Die Bluetooth-Variante erweitert diese Einfachheit um App-Steuerung und Zeitprogramme und lässt sich flexibel in Bestandsräumen nachrüsten. Für alle, die mehr wollen, steht mit dem Wireless-Modell ein Regler bereit, der sich mit dem Smart-Home-System Busch-free@home® vernetzen lässt und dennoch intuitiv bleibt. Damit wird ein sanfter Übergang von der Einzelanwendung hin zu einem vernetzten, offenen System möglich. Die Produktlogik ist bewusst so gestaltet, dass jeder Nutzer selbst bestimmen kann, wie smart sein Zuhause sein soll.

Nachrüsten ohne Baustelle

Auch bei der Licht- und Jalousiesteuerung hat sich der Einstieg grundlegend verändert. Was früher mit Verkabelung und baulichen Maßnahmen verbunden war, funktioniert heute kabellos und ohne großen Aufwand. Die neue funkbasierte Unterputzaktorik und der Smart Switch wireless zeigen, wie einfach Nachrüstung heute ist. Die Schalter kommen ganz ohne Kabel und ohne Batterien aus. Sie gewinnen ihre Energie allein durch den Tastendruck, wodurch sie wartungsfrei sind.

Die Installation erfolgt in wenigen Minuten per Klebepad oder Schraube. Genau diese Art der Nachrüstung ermöglicht es, auch Wohnungen aus den 1970er- oder 1980er-Jahren mit entsprechenden Funktionen auszustatten – ganz ohne Lärm, Schmutz oder bauliche Veränderungen. Die Parametrierung erfolgt über die Busch-free@home® Next App, die Geräte werden per Smartphone eingebunden. Damit wird die smarte Steuerung zu einer schnellen und praktischen Lösung für alle, die im Alltag Flexibilität wünschen. In Kombination mit Thread als besonders zuverlässigem Funkstandard entsteht ein stabiles Netzwerk, das auch bei Erweiterungen leistungsfähig bleibt

Ein Zuhause auf einen Blick

Mit wachsender Vernetzung steigt auch der Wunsch nach Übersicht. Genau hier setzen zentrale Bedienoberflächen an, die verschiedene Funktionen bündeln. Mit dem neuen Busch-OneTouch 7″ schafft Busch-Jaeger eine solche Bedieneinheit, die Licht, Jalousien, Raumtemperatur, Türkommunikation und Szenensteuerung an einem Ort vereint.

Das Touch-Display ist kompatibel mit Busch-free@home® wireless und mit einem externen Thread Border Router Matter-fähig. Dadurch können Geräte vieler Hersteller eingebunden werden. Matter over Thread öffnet das System gezielt für Drittanbieter und sorgt gleichzeitig für eine besonders stabile, energieeffiziente und sichere Kommunikation zwischen den Geräten – ganz ohne proprietäre Abhängigkeiten. Auch bei der Nachrüstung lässt sich das Display problemlos integrieren, das macht es besonders attraktiv für Renovierer und die Wohnungswirtschaft.

Ein System, das mitwächst

Ein weiterer Grund, warum sich Smart Homes einfacher anfühlen als erwartet, ist ihre Skalierbarkeit. Nutzer können mit einer einzigen Funktion beginnen, etwa einer Stand-alone-Temperaturregelung oder einem batterielosen Funkschalter, der Licht oder Jalousien steuert, und später weitere Bereiche ergänzen.

Busch-flexTronics® ermöglicht mit den smarten Bedienelementen die flexible Erweiterung einzelner Räume und Busch-free@home® wireless die spätere Zusammenführung des gesamten Zuhauses. So entsteht ein System, das sich organisch entwickeln kann – ohne Umbauten, ohne vollständige Neuinstallation und ohne den Druck, „alles auf einmal“ entscheiden zu müssen. Genau diese Modularität macht das Smart Home heute zu einem alltagstauglichen Begleiter.

Wenn der Nutzen überzeugt

Dass Smart Homes heute so selbstverständlich geworden sind, zeigt sich vor allem im Nutzerverhalten. Im Durchschnitt kommen mehrere Anwendungen gleichzeitig zum Einsatz – von der Temperaturregelung über Licht bis hin zur Sicherheit. Laut der Bitkom-Studie möchten 69 Prozent nie wieder in einem Zuhause ohne Smart-Home-Anwendungen leben. Ein so hoher Wert entsteht nur, wenn Systeme im Alltag tatsächlich überzeugen – nicht durch Komplexität, sondern durch Einfachheit. Der Grund dafür ist nicht die Technik selbst, sondern ihr spürbarer Nutzen: mehr Komfort, effizientere Energienutzung und ein Gefühl von Kontrolle im Alltag.

5 Gründe, warum Smart Home heute einfach ist

1

Einfacher Einstieg: Viele Smart-Home-Lösungen lassen sich heute ohne aufwendige Installation oder bauliche Veränderungen direkt nachrüsten.

2.

Intuitive Bedienung: Smartphone-Apps und Sprachsteuerung ermöglichen eine Nutzung, die sich an vertrauten Alltagsgewohnheiten orientiert.

3.

Offene Standards: Technologien wie Matter sorgen dafür, dass Geräte verschiedener Hersteller problemlos zusammenarbeiten.

4.

Skalierbarkeit: Smart Homes können klein beginnen und sich jederzeit flexibel zu einem ganzheitlichen System erweitern.

5.

Alltagsnutzen: Moderne Smart-Home-Technik ist konsequent auf die Nutzer ausgerichtet und macht das Leben spürbar einfacher.