EPiC Mobile App: Smartes Energie- und Anlagenmanagement

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Verlässliche Funktionalität, anwenderfreundliche Bedienbarkeit und Flexibilität sind zentrale Merkmale der Leistungsschalter der ABB Clever Family. Installateure, Wartungstechniker und Schaltanlagenbauer können per Bluetooth-Kopplung und dank der mobilen EPiC App die Geräte Tmax XT und Emax 2 nun noch schneller und komfortabler installieren, konfigurieren und überwachen.

Von der Energieerzeugung über Anwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen bis hin zum modernen Gebäudemanagement – einschließlich Rechenzentren: Leistungsschalter sind unverzichtbare Komponenten in elektrischen Systemen. Sie überwachen den Stromfluss, um Energieverluste zu reduzieren. Darüber hinaus schalten sie bei Überlastungen oder Kurzschlüssen ab, um potenzielle Schäden an Geräten oder Anlagen zu verhindern. Die Installation, Konfiguration und Überwachung dieser Geräte war bislang allerdings eine komplexe und zeitaufwendige Tätigkeit, die neben speziellen Fachkenntnissen auch zusätzliches Equipment erforderte. Beim Kompaktleistungsschalter Tmax XT und dem offenen Leistungsschalter Emax 2 von ABB genügt ab sofort ein Smartphone, wodurch sich die Installationszeit sich um bis zu 80 Prozent reduziert.

Bluetooth-Konnektivität ermöglicht größeren Aktionsradius

Zusätzlich zu den direkten Einstellmöglichkeiten am Gerät mittels DIP-Schaltern oder optionalem Touch-Display stellt der Zugriff per Laptop und der ABB Software Ekip Connect eine nochmals komfortablere Möglichkeit zur Installation, Konfiguration und Parametrierung dar. Hierfür wird ein zusätzliches Ekip T&P Set benötigt, das den Rechner per Kabel mit dem Leistungsschalter verbindet. Insbesondere bei schwer zugänglichen Leistungsschaltern wünschen viele Anwender eine Lösung, die mehr Bewegungsradius bietet. Der in den intelligenten Auslösern Ekip Touch und Ekip Hi-Touch enthaltene Bluetooth-Chip lässt diesen Wunsch nun Wirklichkeit werden. Die drahtlose Verbindung zu Smartphone oder Tablet kann auf diese Weise mit bis zu zehn Metern Abstand zu den Gefahrenbereichen hergestellt werden.

Die Inbetriebnahme und Konfiguration per App wird zum Kinderspiel

Sobald die EPiC Mobile App, die kostenlos im App-Store oder Google Play Store erhältlich ist, auf dem Mobilgerät installiert und per Bluetooth verbunden ist, können von der Installation bis zum Service erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparungen erzielt werden. Alle Parametrierungseinstellungen können nun direkt vom Smartphone aus vorgenommen und gespeichert werden. Soll ein weiterer Leistungsschalter mit identischen Werten in Betrieb genommen werden, reicht es aus, diesen Datensatz auf das Gerät zu übertragen und so einen digitalen Zwilling zu erstellen. Werden zusätzlich zur ab Werk verfügbaren Strommessung weitere Mess- oder Schutzfunktionen benötigt, können diese Upgrades im laufenden Betrieb im ABB Ability Marketplace erworben und freigeschaltet werden.

Augmented Reality-Unterstützung bei Einbau und Fernwartung

Ebenso komfortabel gestaltet sich auch der Einbau von Zubehör. An die Stelle der vormals zeitraubenden Suche in Installationsanleitungen tritt nun die integrierte Augmented Reality-Funktion. Über die Kamera des Mobilgeräts erkennt die App das entsprechende Gerät und blendet auf dem Display die farblich markierten Positionen ein, an denen Komponenten verbaut werden können. Ein Klick auf das jeweilige Zubehör in der Auswahlliste genügt, um direkten Zugriff auf die passenden Montageanleitungen oder -videos zu erhalten. Auch neue Kolleginnen oder Kollegen können mit dieser Unterstützung ohne langwierige Einarbeitungsphasen eine Installation durchführen. Sollte dennoch fachliche Unterstützung benötigt werden, stellt die App auf Wunsch Kontakt zu einem ABB-Experten per Video-Call her. Die Spezialisten können auf diese Weise sehen, was der Anrufer sieht und mittels Augmented Reality gezielte Fernwartungslösungen anbieten.

Vorausschauende Wartung und Dokumentation per QR-Code

Der auf der Vorderseite des Geräts platzierte QR-Code stellt eine weitere hilfreiche Informationsquelle dar. Scannt man diesen ein, werden die Konfiguration des Leistungsschalters einschließlich aller verbauten Komponenten und Dokumente angezeigt. Auch der Abruf sowie das Speichern von Testberichten wird über den QR-Code angestoßen. Diagnosedaten zu Lasten, Verschleiß oder Benachrichtigungen können in Echtzeit mit dem Smartphone ausgelesen werden. Dies ermöglicht eine vorausschauende Planung der Gerätewartung und das Einleiten von Gegenmaßnahmen noch vor dem Auftreten zeit- und kostenintensiver Fehlfunktionen oder Betriebsunterbrechungen. Sämtliche Dokumentationen, Zertifikate und Berichte können vom mobilen Endgerät aus nicht nur erstellt, sondern auch verschickt werden. Das ist besonders hilfreich für Kunden, die nach der Übergabe einer Anlage im Servicefall auf Basis dieser Informationen schnell einen Austausch mit identischer Parametrierung durchführen können.