Intelligent gesteuert: ABB optimiert Schiffsnavigation von Schiffen

octopos-produkt-prozessautomation-abb-hero
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Seit der Eroberung der Weltmeere vor 6.000 Jahren hat sich auf den Gewässern einiges verändert. 2021 macht der Seeverkehr rund 90 % des Welthandels aus. Laut eines OECD-Berichts wird sich die Beförderung von Gütern und Personen über den Seeweg bis 2050 sogar verdreifachen. Dies wird einen dramatischen Anstieg der Treibhausgasemissionen bewirken. Die Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO) hat sich daher das Ziel gesetzt, die Kohlenstoffintensität der Schifffahrt bis Ende dieses Jahrzehnts um 40 % zu senken. Aus diesem Grund und damit der Seeverkehr als wesentliche Treibkraft der globalen Wirtschaftsfähigkeit nachhaltig existieren kann, muss sich etwas ändern. ABB verändert mit dem ABB Ability™ OCTOPUS – Marine Advisory System die herkömmliche Schifffahrt.

edda-fides-octopos-produkt-prozessautomation-abb

Das schwimmende Hotelschiff Edda Fides. Bild mit Genehmigung von Edda Accommodation

Alle Eventualitäten im Blick

Das OCTOPUS-System optimiert die Entscheidungsfindung in der Schiffsnavigation, indem es die Routenplanung basierend auf der Vorhersage von Schiffsbewegungen unter den sich ständig ändernden Wetterbedingungen optimiert. Damit ist es ein wichtiges Instrument für die Schiffssicherheit und Routenplanung.

Die Überwachung und Vorhersage von Schiffsbewegungen kann den Betreibern von Schiffen auch dabei helfen, das Emissionsziel der IMO zu erreichen. Die beschleunigte Reaktion auf die Wetterverhältnisse minimieren Belastungen wie Gegenwind und senken damit die bewegungsbasierte Routenoptimierung.

system-octopos-produkt-prozessautomation-abb

Das OCTOPUS-System optimiert die Entscheidungsfindung in der Schiffsnavigation

Viel Sicherheit für schwere Fracht

Wo sich Schwergutschiffe mit Frachten wie 100 Meter lange Rotorblätter für Offshore-Windkraftanlagen oder ganzen Yachten bewegen, haben Unfälle und Schäden erhebliche Auswirkungen. Allein die Größe dieser Transportstrukturen bedeutet, dass sie weitaus extremeren Beschleunigungen und Beanspruchungen ausgesetzt sind, als dies bei Containerstapeln der Fall ist. Auch wenn Schifffahrten dementsprechend sorgfältig geplant werden, können sich schnell ändernde Wetterbedingungen ein schnelles Handeln erfordern. Um die Sicherheit von Fracht und Besatzung zu gewährleisten, müssen schnelle und fundierte Entscheidungen getroffen werden.

Immer auf dem richtigen Kurs

Mit ABB Ability™ OCTOPUS – Marine Advisory System steht den Schiffen ein intelligentes Entscheidungsunterstützungssystem zur Seite. OCTOPUS analysiert in Echtzeit den kontinuierlichen Datenfluss der Sensoren an Bord und trifft auf dieser Basis Empfehlungen bezüglich der Route. So können beispielsweise Seegebiete vermieden werden, in welchen übermäßige Schiffsbewegungen zu Schäden an der Fracht führen könnten. Das System kann darüber hinaus detaillierte Prognosen für verschiedene Fälle treffen, indem bei Kurs- oder Geschwindigkeitsänderungen Risiken erkannt werden.

Immer mehr Eigner von Schwergutschiffen machen sich diese Art des Risikomanagements von Schiffsbewegungen zu Eigen. Das OCTOPUS-System ist für verschiedene Schiffstypen einsetzbar. Für Kreuzfahrtschiffe, um kürzere Routen zu planen, ebenso wie für den Offshore-Windkraftsektor. ABB schätzt, dass das System derzeit von rund 90 % der weltweit im Einsatz befindlichen Halbtaucher-Schwergutschiffe genutzt wird.